Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Gasmac Incorporated of Ontario, Canada manufactures painting systems used in industrial plants, and the company specifies Munters air-to-air heat exchangers as a regular feature on its lines.
In a recent application, Gasmac constructed and installed a new paint line for a steel processing plant in Slovakia to coat one side of steel sheeting with a decorative finish. The coating requires curing in an oven, and because the process uses solvent-based paint, the plant needed to incinerate fumes emanating during curing.
Gasmac devised a system that uses a natural-gas-fed burner both to heat the oven and incinerate the off-gas fumes. A Munters Thermo-Z® heat exchanger captures exhaust heat at 1400°F to preheat ambient air to 1201°F at the inlet for combustion.
Using this arrangement allowed Gasmac to specify a smaller burner than would otherwise have been required, reducing fuel consumption by 85%. The system also allows more control of the oven temperature and, most importantly, saves fuel for the steel company.
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!