Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
L'association d'approvisionnement en eau Osnabrück Süd (WbV-Os-Süd) exploite un total de 24 puits et cinq usines de traitement de l'eau. Grâce à un réseau de transport d'environ 160 km de canalisations, 22 réservoirs surélevés et des stations de pompage, l'association fournit environ 4,9 millions de m³ d'eau potable aux onze communautés et villes membres. Dans les stations d'épuration, le fer et le manganèse naturellement présents dans l'eau potable sont éliminés au moyen d'un processus inspiré de la nature. Ces deux métaux sont éliminés afin de respecter les limites fixées par le "Trinkwasserverordnung" (règlement sur l'eau potable). En outre, ils coloreraient l'eau en brun et provoqueraient des dépôts inesthétiques sur les conduites d'eau potable, les carrelages et les robinetteries.
Déshumidification par adsorption à la station d'épuration d'Alt-Georgsmarienhütte
La zone d'extraction d'eau d'Alt-Georgsmarienhütte est une petite zone et comprend deux puits dans lesquels les premiers matériaux grossiers sont déjà filtrés dans la zone de filtre à gravier. L'eau brute est pompée à l'aide de pompes sous-marines vers la station d'épuration d'Alt-Georgsmarienhütte, où elle est traitée. Dans une première étape (oxydation), de l'oxygène est mis en contact avec l'eau brute dans une chambre d'atomisation afin de faciliter la précipitation des composants ferreux dans l'eau brute. Au cours de la deuxième étape, le fer précipité est filtré dans un bassin ouvert à l'aide d'une série de procédés de tassement du gravier. Deux réservoirs de démanganisation et de désacidification sont situés en aval. Après ce traitement, l'eau est en équilibre avec le calcaire et l'acide carbonique. Toutes les eaux brutes sont traitées naturellement ; aucun chlore n'est nécessaire pour la désinfection. Après ces étapes de nettoyage, l'eau pure est temporairement stockée dans un réservoir de stockage (250 m³). L'eau est ensuite pompée vers les réservoirs surélevés de Tannenkamp et Rehlberg à l'aide de pompes centrifuges, puis distribuée dans le réseau Alt-Georgsmarienhütte.
Deux déshumidificateurs à adsorption différents de Munters (type M90L et MLT350) sont utilisés dans la station d'épuration d'Alt-Georgsmarienhütte. Contrairement à la déshumidification par condensation (déshumidification par réfrigération), la technologie de sorption permet d'atteindre des capacités de déshumidification élevées même à des températures basses de l'air et des composants, ce qui permet d'atteindre de manière plus fiable l'humidité relative de l'air ambiant nécessaire à la condensation et à la prévention de la corrosion. Les déshumidificateurs à dessiccation de Munters ont fait leurs preuves, en particulier dans le cas des zones d'eau libre qui s'accompagnent toujours de basses températures pour le traitement de l'eau potable. Les appareils ont également une longue durée de vie malgré cet environnement qui n'est pas idéal.
Déshumidification mobile par réfrigération à l'usine hydraulique de Hagen
Les installations hydrauliques de la commune de Hagen ont été reprises par WbV-Os-Süd au début de l'année 2019 et les systèmes ont été rénovés dans le cadre de cette reprise.
Même dans un nouveau bâtiment moderne, comme l'usine d'eau de Hagen, les charges d'humidité et donc la condensation sur les composants froids tels que les filtres, les canalisations, etc. ne peuvent être évitées d'un point de vue structurel. Pour protéger la nouvelle technologie contre la corrosion et le système de contrôle électrique contre les pannes, l'association d'approvisionnement en eau fait appel aux déshumidificateurs à réfrigérant de la série MK de Munters.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!