Munters AB has divested its FoodTech Equipment offering to Grain & Protein Technologies, owned by American Industrial Partners. As a result, neither Munters AB nor any of the companies within the Munters Group are responsible or liable for any content related to FoodTech Equipment that temporarily remain on the website or for any products or services related to FoodTech Equipment, except to the extent required by applicable law. This includes any inaccuracies, errors, or omissions in the information provided. For more information, please refer to the press release dated 9 February 2025, available at https://www.munters.com/en-us/news-media/press-releases/2025/munters-signs-an-agreement-to-divest-the-foodtech-equipment-offering/.

온실 기후 조절

온실 기후 조절은 성공적인 온실 정원을 가꾸는 데 필수적인 부분입니다. 온실의 온도, 습도 및 기타 환경 요소를 조절하여 식물 성장에 최적의 조건을 조성하는 방법을 알아보십시오. 기후 조절은 작물 수율, 품질 및 수익성에 상당한 영향을 미칠 수 있기 때문에 온실 관리에 있어서 매우 중요합니다. 다양한 기법과 기술을 이해함으로써 식물 생육에 최적의 환경을 조성할 수 있습니다.

전문가와 상담하시겠습니까?

작물 생산을 최적화 하는 Munters 녹색 기후 컨트롤러

온실 기후 조절 컨트롤러는 작물 수율과 품질을 최적화하고자 하는 재배자에게 유용한 도구입니다. 온실 환경을 정밀하게 제어함으로써 재배자는 다음과 같은 밀폐형 기후 식물 재배의 이점을 누릴 수 있습니다.

  • 작물 수확량 향상: 최적의 온도, 습도 및 이산화탄소 수준을 유지하면 작물 수확량을 최대 20%까지 높일 수 있습니다.

  • 작물 품질 개선: 잘 제어된 온실 환경을 통해 해충과 질병으로 인한 작물 손실을 줄이고 전반적인 작물 품질을 개선합니다.

  • 재배기 연장: 온실 기후 조절 컨트롤러를 사용하면 재배기를 연장하여 연중 내내 작물을 생산할 수 있습니다.

  • 에너지 비용 절감: 온실 기후 조절 시스템을 자동화하면 재배자는 에너지 비용을 절감하면서 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.

Munters 녹색 기후 컨트롤러의 모든 이점 알아보기

온실에 가장 적합한 환기 전략 선택

Munters 녹색 기후 컨트롤러의 주요 기능 중 하나는 올바른 전략을 적용하여 가능한 최고의 효율성을 달성하기 위한 환기 및 냉각 시스템 조정 능력입니다.

  • 수요 제어 환기는 센서를 사용하여 온실 이산화탄소 수치를 모니터링하고 이에 따라 환기 속도를 조정합니다. 이로써 에너지 소비를 최소화하면서 식물이 광합성 하는 데 필요한 이산화탄소를 충분히 확보할 수 있습니다.

  • 최소 환기를 통해 환기구가 닫혀 있는 경우에도 신선한 공기가 충분히 온실로 유입 되도록 합니다. 이를 통해 공기 정체를 방지하고 질병의 위험을 줄일 수 있습니다.

  • 증발 냉각은 증발형 냉각 패드를 강제 환기에 결합하여 공기 온도를 낮춥니다. 이 에너지 효율적인 냉각 방법은 특히 고온 기후의 모든 온실에 이상적입니다.

통합 제어 시스템: 자동화 및 최적화

자동화

센서, 컨트롤러 및 컴퓨터 시스템이 기후 변수를 모니터링하고 조정합니다. 자동화 시스템은 사전 설정된 범위 내에서 온도, 습도 및 환기를 유지합니다.

식물의 요구 사항에 대한 적응

작물마다 선호하는 온도와 습도가 다릅니다. 특정 식물의 요구 사항에 맞게 실내 기후를 조정하여 다양한 단계의 생장 조건을 최적화하세요.

디지털 기후 조절의 장점 활용하기

생장 환경 조성

Munters의 전문 지식은 정밀한 영양분 공급과 최적의 기후 조건을 결합하여 활발한 식물 생장을 보장합니다. 실내 기후를 제어하면서 영양분을 공급하여 생장을 극대화하고 작물 품질을 향상시킵니다. 관비까지 포함하는 종합적인 솔루션을 통해 조화로운 영양 및 기후 관리를 제공합니다. 실내 기후를 제어하면서 영양분을 공급함으로써 실제 온실 재배를 개선하여 수확량을 증대하십시오.

식물의 영양소 요구량에 대해 자세히 알아보려면 온실 관비 자동화 페이지를 참조하십시오.

제품

추가 미스트 엘리미네이터

스핀/스월 베인 유형

베드 리미터

타워 인터널