Siamo esperti

Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi

Fai una domanda

Photo of an archive

Conservazione di manufatti e archivi

I deumidificatori Munters sono usati universalmente per proteggere pellicole, nastri, documenti, libri e manufatti presenti in archivi, musei e biblioteche.

Il controllo di temperatura e sostanze inquinanti è uno dei fattori più importanti nella conservazione dei documenti. In generale l'umidità e la temperatura devono essere stabili quanto più possibile e le sostanze inquinanti dovrebbe essere ridotte al minimo. In alcuni casi interi musei e biblioteche hanno il clima controllato attraverso sistemi Munters.

Uno dei vantaggi derivanti dall’uso di un sistema Munters è che viene minimizzato il consumo di energia.

Le gallerie, i musei e le biblioteche sono luoghi pubblici, che richiedono aria ventilata per un carico elevato di umidità. Per questi tipi di edifici un deumidificatore
essiccante, che tratti il carico alla fonte (cioè l’aria fresca prima che entri all’interno), è la soluzione più idonea. Agli archivi accede un pubblico più ridotto, quindi con meno ventilazione, per cui trattare l'aria di ritorno è il sistema migliore.

L’impiego della deumidificazione presenta i seguenti vantaggi:

  • Qualità dell'aria interna migliorata
  • Prevenzione di muffe e batteri
  • Riduzione dei costi energetici
  • Prevenzione della corrosione

Una volta che si siano verificati danni dovuti a umidità, proliferazione batterica, corrosione, ecc., la maggior parte dei manufatti non ritorna più alla condizione originaria. Con l’aumento degli investimenti per l’acquisizione, la manutenzione e il ripristino dei pezzi da collezione, i sistemi di deumidificazione Munters prevengono i danni al primo manifestarsi o ne arrestano l’insorgere.

Il livello di umidità relativa (RH) nell’aria entro una vetrina o un deposito è di importanza critica per evitare il deterioramento o la corrosione degli oggetti conservati.

I materiali come la carta, i tessili e il legno assorbono umidità e creano un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri, muffe e funghi. Rimuovendo l’umidità dall’ambiente con l’impiego dei deumidificatori Munters se ne eliminano gli effetti nocivi.


Archivi

Il deposito a lungo termine di documenti su carta e pellicole è possibile in assoluta sicurezza grazie alla deumidificazione essiccante di Munters. Le vecchie pellicole infiammabili in nitrato si ritirano e si decompongono con gli anni. L’umidità è un fattore chiave nella degenerazione delle pellicole in acetato. Le condizioni ottimali corrispondono al 45-60% di umidità relativa con 16-19°C, se si desidera garantire la protezione dei documenti conservati.

Vetro e ceramica

Il mantenimento di livelli precisi di umidità relativa è essenziale, quando si tratti di esporre e conservare in deposito vetri veneziani del XVI e XVII secolo. Se il livello di umidità relativa non è idoneo, si verificano fenomeni di ‘trasudamento o clivaggio’. Gli oggetti di vetro e ceramica si proteggono al meglio con un’umidità relativa tra il 40% e il 60%.

Metalli

I metalli e le leghe ferrosi e non ferrosi sono soggetti a una rapida corrosione in presenza di vapore acqueo e il tasso di corrosione risulta ulteriormente accelerato dalle sostanze inquinanti naturali o industriali, presenti nell’aria. L’umidità è un potente elemento di sollecitazione nella corrosione dei metalli e la sua azione aumenta in misura significativa con un’umidità relativa superiore al 60%. Il bronzo può manifestare il fenomeno noto come ‘malattia del bronzo’, mentre il metallo già gravemente corroso può richiedere il mantenimento di un livello di umidità relativa inferiore al 40%

I deumidificatori essiccanti Munters assorbono l’umidità nell’aria all’interno di una ruota essiccante, l’aria secca è diretta verso la vetrina o la struttura di deposito del manufatto. Il deumidificatore essiccante può operare in modo efficiente anche a temperature estremamente basse, mantenendo comunque le condizioni di umidità desiderate, con una maggiore efficienza energetica rispetto all’uso del riscaldamento.

danni Pittura

Per mantenere dipinti e oggetti d'antiquariato nella corretta umidità dell'aria inferiore al 50 % ma superiore al 15 % di umidità relativa , Munters controllo umidità può comportare un sistema di deumidificazione e umidificazione combinato

In alcuni punti l'umidità relativa dell'aria in inverno può essere intorno al 15 % , che è dannosa per i dipinti .. sistemi Munters combinato deumidificazione e umidificazione offrono :

  • Costante , l'umidità dell'aria controllata in sale espositive
  • Basso livello di rumorosità .
  • Basso consumo di energia .
  • Facile da installare e controllo desiderato umidità relativa dell'aria .
  • Manutenzione Minimal

L’ampia gamma di deumidificatori Munters si adatta perfettamente agli spazi ristretti, rispettando i requisiti sulle basse emissioni sonore.