蒙特转轮能源回收

如何将再生能耗减少到30%?

您的工厂中是否碰巧有一台老式的、仍可稳定运行的蒙特除湿机?您是否也与蒙特和其他关注环境的公司一样,关注减少能耗和碳足迹的问题?如果符合上述情况,蒙特可以为您提供改造方案,以优化旧设备的能源效率,确保未来几年实现高能效运行。

由于干燥过程所需的大部分能量用于加热再生气流,回收再生周期的能量可节省大量能源。

转轮的内部能量回收系统可以加装在各种较大型除湿机(如MX、MA、MCD、ICA、MTS和MDU系列)中,节能高达30%,通常投资回报周期较短,约为2年或更短。

净化区域可由我们专业的服务团队在现场轻松安装,且不涉及任何外部重建 - 大部分工作将在除湿机内部完成。

 

蒙特标准干燥转轮设计

蒙特干燥转轮(除湿转轮)的工作原理是吸附,即吸附或吸收,干燥剂直接去除空气中的水蒸气。

待干燥空气通过转轮时,干燥剂可直接去除空气中的蒸汽,并通过旋转保留蒸汽。

随着含有湿气的干燥剂通过再生区域(转轮表面90°遮挡部分),水蒸气被传送至加热气流中,从而排至外部。

这一连续过程可实现高效、不间断的除湿。

在这个连续过程中,转轮将热量带入工艺气流中。再生循环中回收和重新利用的能量降低了再生动力和后冷却的能源成本。

我们将为不同系列的除湿机单独设计不同类型的内部回收系统。

 

能量回收净化(ERP)- 减少再生过程所需的能量

“”

使用ERP®系统进行除湿机升级时,会在干燥转轮两侧增加额外的区域。将这一区域安置在工艺侧,转轮从该侧离开再生箱。新风自再生进口(1)而来,通过该吹扫净化以去除转轮材料的热量,并且将回收的废热与加热器(2)生成的再生空气进行混合。并由此减少再活化加热器的尺寸(和功耗),仍然可提供相同的除湿性能。由于ERP去除了转轮材料中的热量,会降低工艺空气(3)的温度,如需后冷却,则可节省大量成本。

可在GREENDRY、MX、MDU和MDS系列除湿机上安装ERP系统进行改造。

优势:

• 再生能源费用降低高达25%

• 减少后冷却能源费用

• 减少碳足迹

• 与外部热回收相比,费用较低

• 投资回报周期较短,为期1至2年

• MX系列标准套件,便于安装

预净化 - 开放系统中的内部能量回收

对于在开放系统中运行的MX系列除湿机(除湿机放置在除湿房间外面,不进行空气再循环),PrePurge为您提供易于安装的能量回收净化解决方案。

PrePurge只含一个净化区,将温热的工艺空气从转轮引入再生气流中(1)。因此,一部分再生新鲜空气(2)被替换为较热的空气,减少再生加热器所需的能量供应。

“”

优势:

• 再生能源费用降低高达25%

• 减少后冷却能源费用

• 减少碳足迹

• 易于安装

• 投资回报率周期较短,为期1至2年

 

其他净化选项:

蒙特还开发了可增强转轮本身能力的净化区。改造低露点净化器适用于低露点的应用,而能效净化器(EEP)在使用相同能量的情况下仍能提升转轮性能。

联系您当地的服务团队 ,了解更多详情。

 

PowerPurge™ - 为最小直径为1.3m的转轮定制的净化区

对于进口水含量低于12g/kg的MDU和MDS型除湿机,PowerPurge™将有效地回收再生区本身的热量。

专业的PowerPurge™系统可收集干燥转轮(除湿转轮)最热部分的废热,并利用这部分热量进行转轮再生循环。降低了再生所需的能量供应,同时降低了工艺空气的排放温度,减少了最终后冷却的能源成本。

如何运作?

在转轮标准再生区两侧各增加一个额外的净化区,位于该区之前和之后。单独气流(1)在封闭循环中再循环。该空气回路将在转轮材料进入工艺气流之前对其进行冷却。这部分回收热量进入再生区之前,会预先加热第二净化区的转轮材料。

This is a very efficient way to reduce the energy needed for the reactivation heater.

这可有效减少再生加热器所需的能量。

“”

优势:

• 减少已安装再生加热器的容量 - 高达30%

• 减少后冷却能源费用

• 改善干燥性能

• 投资回报率周期较短,为期1至2年

• 减少碳足迹

• 专*技术

• 现场量身定制

 

案例研究证明可节省大量费用及能耗

我们已发表了部分关于净化装置的案例研究。更多详情,敬请访问:

Coloplast, Denmark (能量回收净化)

Niko, Belgium (能量回收净化)

Ice Centre North, Denmark (能量回收净化)

其他可供选择的升级方案

性能检查

蒙特公司的性能检查 将阐明干燥转轮的性能。根据发布的性能报告,我们的服务团队将对推荐措施提出针对性建议。

能源检查(请咨询您当地的蒙特服务团队,以检查是否可用)

能源审计不仅针对除湿机,且是针对除湿系统和整个安装过程所进行的360°审计。此广泛审计将为您提供修正和升级建议,为您提供更佳性能及能源效率。

能量源转换

如果除湿系统投入使用后出现了替代性的、价格较低的能源,那么将再生能源从电力转换为燃气或蒸汽,往往有所裨益。降低能源成本,有助于缩短投资回报周期,同时减少二氧化碳排放量。

双重再生

当废弃能源可用时,可重新设计除湿系统以节约大量能源,同时可将废弃能源用于再生气流。基于对配置、设置和控制系统的分析,我们的服务团队将评估盈利能力并计算可节省的费用。

控制选项

已有诸多先进的控制选项可供改造安装。更新控制系统,以实现更密切的控制,并与现有的MBS系统连接。调制控制能实现更节能运行,而报警选项可提高安全性。

请联系您 当地的蒙特服务团队 了解更多信息!

净化选项手册

“”

点击此处打印