畜舍内的空气质量

为了更大限度地提高生产率并预防畜舍内发生疾病,应特别注意空气质量因素。

对于在畜舍生活的动物和工作的工人,空气质量也是至关重要的。

在最温暖的时期,供氧并排出有害气体是有所帮助的,正如通风会在去除热量和水分,并进行额外冷却一样。除非保持在一个可控的气候环境,否则肉禽将不能完全发挥其基因中的高产潜力。同样,除非能够控制气候环境,否则蛋禽将不能生产相应数量并具有理想重量和蛋壳强度的蛋。猪对空气质量也有类似需要,只有满足需要才能在生产阶段达到更佳水平。

蒙特可以以通过我们的气候控制系统帮助提高畜牧业生产中出现的生产力和健康问题,以确保在所有阶段均提供适宜气候,保持农业生产率,避免损失。

 

Farmer working in the dairy barn

蒙特可以通过我们的气候控制系统帮助提高畜牧业生产中出现的生产力和健康问题,以确保在所有阶段均提供适宜气候,保持农业生产率,避免损失。