Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close
We-Can-Help-IAQ.jpg

室内空气质量 (IAQ)

室内空气质量 (IAQ) 会因粉尘、花粉、霉菌和挥发性有机化合物 (VOC) 等污染物的侵入而受到影响。

这些污染物可能来自家具、实验室、洗涤液以及建筑内的居住者。短期暴露在空气质量差的室内环境中,会导致健康问题,如眼睛痒、头痛以及疲劳。长期处于这样的环境中,很有可能导致哮喘等慢性呼吸系统疾病。因此,对商业建筑室内空气质量和能源消耗的关注,很大程度上推动了除湿系统市场的发展。然而讽刺的是,正是由于修订后的法规要求将更多室外空气引入到建筑物内,这更加剧了 IAQ 问题的产生。

其结果是,室外空气占建筑内除湿负荷的 80%,并降低现有 A/C 系统处理这种有增加趋势的负荷的能力。适当通风和除湿可带来经济效益,比如降低运营成本、提高 IAQ 和舒适度水平。然而,这将使工程师和建筑所有者面临一个重大挑战。如何选择空气处理系统,使其既能提高通风量(根据美国采暖、制冷与空调工程师学会  62 号标准和修改后的建筑法),又不会增加系统和自身运行成本?

为了满足不断增加的通风量挑战,蒙特使用双重技术保证:通过能源回收消除浪费,通过干燥剂除湿满足美国采暖、制冷与空调工程师学会对中心舒适区的湿度要求。同时实现干燥转轮除湿与能源回收,使蒙特产品具有多重优点。蒙特系统使用干燥转轮去除气态水分,避免冷却盘管造成冷凝。进入建筑的空气其湿度是不饱和的,因此供气管道仍然保持干燥。美国采暖、制冷与空调工程师学会在 62 号标准中强调干燥管道系统的重要性,要求保证湿度在 70% 以下,以避免微生物滋生。对于以冷却为基础的空气处理系统来说,这个标准是难以满足的,但蒙特产品可轻松控制管道系统内的湿度,同时满足美国采暖、制冷与空调工程师学会的指导要求。

如需了解更多相关内容,请联系您身边的蒙特销售办事处,或填写右侧联系表发送您的问询。

AT_case_Muntersprincipleuk.jpg

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。