습기는 자재, 자산 및 인프라를 위협합니다
대부분의 자재는 형태와 구조를 유지하기 위해 최적의 상대습도에 의존합니다.않으면 시간이 지남에 따라 습기로 인한 문제가 발생할 위험이 있습니다. 자재의 구성에 따라 이러한 문제는 녹과 부식, 곰팡이 및 진균, 유해한 화학 반응, 전기적 결함, 또는 자재의 약화 등을 포함할 수 있습니다.
예술품, 문서, 차량, 장비 등을 보관할 때, 과도한 습기로 인한 손상(예: 금속 부식, 종이의 변질 또는 변색, 표면이나 건축 구조물의 곰팡이 발생 등)은 흔한 문제입니다. 목재 보관 및 유사한 자재의 경우, 습기가 너무 많거나 너무 적어도 문제가 됩니다. 주변 공기가 지나치게 건조하면 목재, 점토, 가죽이 갈라지거나 부서질 수 있습니다. 다리와 같은 인프라의 경우, 녹과 부식을 방지하기 위해 대규모 유지보수가 필요합니다. 건설 프로젝트에서는 콘크리트 건조에 필요한 시간이 운영 지연과 비용 증가의 주된 원인으로 잘 알려져 있습니다.
보존에 있어 주요 위험 요소는 상대습도이며, 온도는 거의 영향을 미치지 않습니다. 제습 또는 가습은 최적의 환경을 유지하는 핵심입니다. 온도와 상대습도를 모두 조절하는 에너지 효율적인 기후 제어 시스템은 귀중한 유물, 문서 또는 인프라를 오랜 세월 동안 보호할 수 있습니다.
습도 조절이 없을 경우 다음과 같은 위험이 있습니다:
- 귀중한 유물, 문서 및 예술품의 돌이킬 수 없는 손상
- 기존 인프라 내 부식 및 곰팡이 발생
- 건설 프로젝트 지연 (예: 콘크리트 양생 과정)
- 에너지 소비 증가

“주변 공기의 상대 습도를 안정적으로 유지함으로써 녹, 부식, 곰팡이, 전자 장치 고장 또는 재료 균열과 같은 문제를 방지하고 동시에 에너지 소비를 줄일 수 있습니다. 이는 적용 분야와 산업에 관계없이 보존의 핵심입니다.”
Joakim Embring, Business Unit Manager, Sweden
Munters

재료 보존을 위한 습도 쾌적 구역
습도 제어는 유물, 문서 및 건물의 수명을 연장하고 보존하는 데 필수적입니다. 목표는 외부 기후나 계절과 관계없이 낮고 안정적인 상대습도(RH) 수준을 유지하는 것입니다.
대부분의 재료는 습기에 반응합니다. 상대습도가 높은 공기는 종이, 점토, 목재, 금속 또는 직물과 같은 재료에 수분을 전달하기 쉽습니다. 이로 인해 팽창, 균열, 구조적 강도 손실과 같은 손상이 발생할 수 있습니다. 반대로, 상대습도가 매우 낮은 공기는 재료를 건조시켜 균열이나 부서짐을 초래할 수 있습니다.
모든 재료에는 “쾌적 구역”이 있으며, 이 범위 내에서는 습도의 영향을 받지 않아 품질을 유지하고 수명을 연장할 수 있습니다. 일반적으로 연중 약 50%의 상대습도를 일정하게 유지하면 대부분의 재료를 습기로 인한 손상으로부터 보호할 수 있습니다.
상대습도가 재료에 미치는 영향:
- >70% RH – 곰팡이와 진균이 번식하고 증식함
- >60% RH – 부식이 활발함 (단, <50% RH에서는 발생하지 않음)
- 55% RH에서 골판지 포장이 부드러워지고 무너짐
- <40% RH – 세균 번식을 방지함
- <40% RH – 전자 장치의 고장을 방지하고 부품 수명을 연장함
- 20–30% RH, 최대 5°C – 니트레이트 필름을 보관하여 분해를 방지함

습도 제어는 난방보다 효율적입니다
건조 보관 시설에서는 습도 제어를 위해 난방을 사용하는 경우가 많습니다. 그러나 난방된 건물에서는 외부 조건에 따라 상대습도가 20~70% 사이에서 변동할 수 있습니다. 보관 공간을 난방하는 비용은 재료에 영향을 미치는 것은 바로 습도입니다.
일반적으로 제습 비용의 최소 두 배이며, 공간이 과열될 경우 직원들이 불편함을 느낄 수 있습니다. 따라서 난방은 온도 자체가 대부분의 자재 품질에 영향을 미치지 않기 때문에, 습도 및 수분을 제어하는 데 비용이 많이 들고 비효율적인 방법입니다.

습도 제어는 난방보다 효율적입니다
습도가 조절된 보관 공간은 대부분의 자재를 완벽하게 보호합니다. Munters의 맞춤형 기후 제어 시스템을 도입하면 연중 최적의 습도 수준을 유지할 수 있습니다. 센서를 통해 시스템은 공기의 제습 또는 가습이 필요한지를 감지하여, 보관 공간의 최적 습도 수준을 보장합니다.
Munters는 다양한 보존 요구를 충족하기 위한 실내 기후 솔루션을 오랜 기간 제공해 왔습니다. 수십 년 동안 당사의 혁신적인 기후 제어 시스템은 세계적으로 유명한 박물관, 국립 기록보관소, 군사 시설, 발전소 및 기타 주요 산업 분야의 신뢰를 받아왔습니다. Munters의 글로벌 응용 기술과 설계 전문성을 바탕으로, 귀사의 고유한 요구 사항에 정확히 부합하는 솔루션을 설계하며, 당사 내부 서비스 팀의 완전한 지원을 제공합니다.
제품 - 보존
보존이 중요한 산업 분야
비효율적인 습도 제어는 보관소나 창고에 저장된 물품에 심각한 위험을 초래합니다.
과도한 습기는 자재의 물리적, 화학적, 생물학적 안정성에 영향을 미치며, 목재, 종이, 판지, 직물 등과 같은 다공성 재료의 열화를 유발할 수 있습니다. 또한 유기 재료를 약화시키고 금속 물체에 녹과 부식을 발생시킬 수 있습니다. 반대로, 지나치게 건조한 환경은 재료를 쉽게 갈라지거나 찢어지게 만들어 약간의 취급에도 손상이 생기기 쉽습니다.
Munters의 에너지 효율적인 기후 제어 시스템은 제습과 가습을 모두 관리하여 주변 공기의 자연스러운 변동을 상쇄하고, 보관소나 창고의 상대습도를 연중 최적 상태로 유지합니다.
높은 상대습도에 노출되면 예술 작품, 유물 및 귀중한 문서가 손상될 수 있습니다. 이러한 자산은 박물관과 갤러리에서 보존해야 합니다. 상대습도를 50% 이하로 유지하면 일반적으로 이러한 자산이 주변 공기의 수분에 영향을 받지 않도록 할 수 있습니다. 보관 중인 자산에 따라 안정적인 상대습도 수준을 유지하면 대체할 수 없는 귀중한 컬렉션을 보호할 수 있습니다.
Munters의 기후 제어 솔루션은 실내나 전시 진열장의 센서로 수집된 데이터를 기반으로 공기를 제습 또는 가습하여 습도 수준을 일정하게 유지합니다. 또한 온도 제어 기능을 추가하여 권장 수준으로 유지할 수 있습니다. Munters의 에너지 효율적인 시스템은 전시실, 박물관 아카이브 또는 전시 진열장 등 어디서나 사용할 수 있으며, 방문객과 전시품 모두에게 쾌적한 온도와 습도를 제공합니다.
과도한 습기는 건설 및 인프라 산업에서 지속적인 문제로, 주로 강철과 콘크리트와 관련이 있습니다. 높은 습도는 콘크리트의 건조 시간을 지연시키며, 교량 기초와 같은 기존 구조물에서의 조기 부식, 곰팡이 발생 등도 인프라 프로젝트에 문제를 일으킬 수 있습니다.
콘크리트를 자연 건조시키는 것은 비현실적일 수 있으며, 프로젝트 지연의 위험을 초래합니다. 슬래브가 겉보기에는 마른 것처럼 보여도, 실제로는 그렇지 않을 수 있습니다.
강철의 경우, 부품의 부식은 흔히 발생하며 쉽게 감지되지 않을 때도 있습니다. 이는 매우 위험하며, 구조적 붕괴, 환경 피해, 자본 손실, 그리고 최악의 경우 인명 피해로 이어질 수 있습니다.
Munters의 건설 및 인프라 솔루션은 건설 과정을 가속화하거나 이미 완성된 인프라의 건전성을 유지하든, 항상 올바른 습도 수준을 보장합니다.
실내 기후 제어는 국방 및 항공우주 부품과 시스템의 품질, 가용성, 유지보수에 직접적인 영향을 미칩니다.
기후 제어는 이 산업에서 매우 중요하며, 임무 수행에 필수적인 시스템, 장비 및 구성 요소의 가용성, 품질 및 상태에 영향을 미칠 뿐만 아니라 유지보수, 수리 및 교체 비용에도 영향을 줍니다.
적절한 보관은 장비를 최상의 상태로 유지하는 데 필수적입니다. 습도 수준을 낮추는 것은 장비가 실제 운용 시점에 제대로 작동하고 가용성을 확보할 수 있도록 하는 비용 효율적인 방법입니다. 습도 제어는 금속 표면의 부식을 방지하고, 유기 재료가 포함된 물품에 곰팡이와 진균의 성장을 억제합니다. 또한 탄약 내 화학 성분의 분해를 늦추거나 방지하여 저장 수명을 최적화합니다.
Munters의 기후 제어 솔루션은 장비가 필요한 순간 제대로 작동하도록 보장합니다.
발전 효율을 최적화하려면 발전 설비뿐만 아니라 건물 자체에도 최적의 환경을 조성하는 것이 중요합니다.
높은 습도는 결로와 부식을 유발합니다. 공기 중의 수분이 과도하면 펌프, 개폐기, 전자 장비에 작동 문제가 발생하여 (예: 장기간 정지 또는 유지보수 후 재가동 시) 시동 실패, 부식, 시설 내 곰팡이 발생으로 이어질 수 있으며, 이로 인해 전력 미공급에 따른 벌금이 발생할 수도 있습니다.
Munters의 제습 시스템은 발전소, 풍력 터빈, 상하수 처리 시설을 위해 설계되어 있으며, 낮은 습도 환경을 유지하여 이러한 문제를 예방합니다. 산업용 제습 및 습도 제어를 통해 발전소는 안정적인 운영 상태를 유지할 수 있습니다.
역사적 건축물의 보존은 우리의 문화유산을 지키는 데 필수적입니다. 성, 교회 및 종교 건축물과 같은 역사적 건물의 상대습도를 40~60% RH 범위로 유지하면 습기로 인한 손상, 곰팡이 발생 및 건축 자재의 열화를 방지할 수 있습니다. 기후 제어는 건물과 자재의 보존 필요성과 인간의 쾌적함, 그리고 에너지 효율 요구사항 간의 균형을 맞춰야 합니다. 흡착식 제습은 건물의 구조를 보호하면서 환경 영향을 최소화하는 비용 효율적이고 지속 가능한 솔루션을 제공합니다.

장기 보존을 위한 습도 제어 방법에 대해 자세히 알아보세요
보존용 습도 제어에 대해 더 알고 싶으신가요?