Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde
El éxito de DigiPlex (Fetsund, Oslo) al diseñar un centro de procesamiento de datos de 60 millones de euros -, energéticamente eficiente y fiable, viene apoyado por la tecnología de enfriamiento evaporativo indirecto Oasis™ IEC de Munters. El sistema innovador Oasis™ IEC 200 de Munters es el corazón del sistema de refrigeración Fetsund Air to Air (A2A) de DigiPlex que ha sido diseñado para ofrecer un índice de la efectividad en el uso de la energía (PUE) ultra bajo de 1,1 y un índice de la efectividad en el uso de la energía parcial anual (pPUE) de 1,06.
La solución planteada por DigiPlex y Munters es utilizar refrigeración free-cooling para proporcionar ventajas medioambientales importantes e instalar 52 unidades Oasis™ IEC 200 para reducir el consumo de energía y proporcionar un clima seguro en la sala de procesamiento de datos.
Las nuevas instalaciones serán capaces de refrigerar más de 10 MW de potencia informática para sus clientes, incluyendo, entre ellos, la empresa de telecomunicaciones noruega Evry. Cuando esté en funcionamiento, el centro de procesamiento datos DigiPlex Fetsund será el mayor data center refrigerado por enfriamiento evaporativo indirecto de Europa. El centro de procesamiento de datos DigiPlex Fetsund tendrá capacidad para operar 25.000 servidores que proporcionen servicios de almacenamiento de datos modernos y de gran capacidad.
Las salas de procesamiento de datos ocupan 4.200 metros cuadrados completamente dedicados al almacenamiento de datos, creando módulos individuales para adaptarse a los requisitos de los clientes. Un componente clave en el data center modular Air to Air (A2A) de DigiPlex es el sistema Oasis™ IEC 200 de Munters, que saca provecho de las temperaturas frías del norte de Europa para proporcionar "free cooling" y ventajas económicas en comparación con la tecnología de refrigeración tradicional.
El Oasis™ IEC 200 reduce la cantidad de energía utilizada para mantener a los ordenadores y servidores a una temperatura de trabajo ideal de 24oC reduciendo así el coste energético para los clientes de DigiPlex. La unidad de tratamiento de aire del sistema DigiPlex A2A emplea dos flujos de aire separados, un flujo de aire extrae aire fresco del exterior hacia el Oasis™ IEC 200 de Munters y lo pasa a través del intercambiador de calor con tubo de polímero patentado por Munters.
El exterior del intercambiador de calor con tubo elíptico se humedece para maximizar la superficie para la eliminación del calor y proporciona una refrigeración por enfriamiento evaporativo indirecto efectiva. Después de pasar por las superficies exteriores y húmedas del tubo del intercambiador de calor, el aire del exterior se expulsa a la atmósfera. El otro flujo de aire extrae aire del pasillo caliente de la zona técnica del centro de procesamiento de datos y lo pasa por el interior de los tubos del intercambiador de calor.
La transferencia del calor por evaporación de las superficies húmedas del exterior enfrían el aire del pasillo caliente del data center y lo devuelve de nuevo a la zona técnica por un falso pasillo del suelo. Esto
proporciona un funcionamiento continuo y estable asegurando una temperatura constante sin refrigeración mecánica durante todo el año.
Greg MCCulloch, Director de Operaciones de DigiPlex comenta:
“Trabajar conjuntamente con Munters en el desarrollo del sistema A2A nos ha ayudado a crear un sistema de refrigeración que realmente marca la diferencia de nuestros data centers.
Para nosotros, impulsar la eficiencia energética en nuestro sector es un punto importante y este sistema reduce a la mitad la cantidad de energía utilizada para mantener nuestros servidores funcionando a una
temperatura ideal.
El equipo de ingenieros especializados en data centers de Munters trabajó de cerca con DigiPlex para desarrollar su sistema de refrigeración A2A modular. El sistema Oasis™ IEC 200 ayudará a conseguir unos ahorros en costes anuales del 40% y una reducción del consumo de energía total del 65%, en comparación con las soluciones de refrigeración “free cooling” tradicionales. Los sistemas de refrigeración por enfriamiento evaporativo indirecto Oasis™ de Munters, con una capacidad combinada de más de 100+MW, se han instalado en centros de procesamiento de datos de todo el mundo.
Aprenda más sobre el principio y el funcionamiento del sistema OASISTM IEC en :
www.munters.com/datacentresES
www.munters.com/digiplexES
Munters innovative Oasis is at the heart of DigiPlex’s Air-to-Air (A2A) cooling system, which is designed to provide an ultra-low PUE of 1.12. DigiPlex and Munters award-winning approach uses natural free cooling to deliver substantial environmental benefits. Fifty-two Oasis systems reduce energy consumption and provide a secure, sustainable data hall climate.
A data center giant
The facility is capable of cooling over 10MW of IT power for customers, including the large Norwegian technology company Evry.
The DigiPlex Fetsund data center has the capacity to operate 25,000 servers providing modern, high-power data center services. The data halls extend to 4,200 square meters of white technical space, creating individual modules to fit customer requirements.
The system explained
Munters Oasis capitalizes on the cooler climates of Northern Europe to deliver natural, sustainable free cooling and economic benefits compared to traditional cooling technology.
Oasis reduces by half the amount of energy used to keep computers and servers at 75°F (24°C), an ideal working temperature, which lowers the power cost for DigiPlex customers.
The DigiPlex cooling system utilizes two separate airstreams. One airstream draws outdoor fresh air into Munters Oasis and passes it over Munters’ patented indirect evaporative polymer tube heat exchanger. The exterior of the elliptical tube heat exchanger is wetted to maximize the surface area for heat rejection and provides effective indirect evaporative cooling. After passing over the wet exterior tube surfaces of the heat exchanger, the outdoor air is expelled to the atmosphere.
The other airstream draws air from the data center white space hot aisle and passes it through the inside of the heat exchanger tubes, where evaporative heat transfer from the exterior wetted surfaces cools the data center hot aisle air and passes it back into the under-floor void of the data center cool aisles. This gives a continuous and stable operation securing a constant temperature without mechanical cooling for the entire year.
Because the data hall air is recirculated and cooled with indirect evaporative cooling, no outdoor air is introduced into the data center by the Oasis. The indirect evaporative cooling system requires one-third of the water flow rate of conventional economizer systems.
Munters Oasis fully separates the air flows, eliminating risk of data hall contamination and humidity issues that could cause server corrosion, and it is a low-cost system to maintain.
A word from the client
Greg McCulloch, DigiPlex COO comments, “Working closely with Munters to develop the A2A system has helped us to develop a cooling system that really sets our data centers apart. Driving forward energy efficiency in our industry is a major focus for us, and this system halves the amount of energy used to keep our servers working at an ideal temperature.
This not only helps save our customers thousands of pounds in energy costs but also ensures that our facilities are among the most sustainable in the sector.” Munters’ dedicated data center team worked closely with DigiPlex to develop their modular A2A cooling system, and Oasis helps provide annual cost savings of 40% and a total energy consumption reduction of 65%, compared to common high-efficiency free-cooling solutions.
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
¿Olvidaste tu contraseña?
Identificación de Usuario Inválida
Ups! Algo salió mal. Por favor intenta nuevamente
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!