Somos expertos

Ha ocurrido un error cuando se ha enviado el mensaje, por favor, inténtelo más tarde

Haz una pregunta

Broiler chicken drinking water

Producción en granja de engorde, Granja Halim Co Ltd., Corea del Sur

Halim Co Ltd. (fundada en 1978) es la mayor compañía del sector avícola coreano y emplea un sistema completo de integración que incluye cría, procesado y comercialización. Actualmente, Halim gestiona cerca de 600 granjas de engorde (cada una con una capacidad de 40 000 a 50 000 aves por lote) y 60 granjas de cría. La producción anual combinada es de 110 000 000 aves de engorde, que se venden en dos categorías de mercado: productos de carne fresca y productos de carne procesada.

At the heart of a Munters Climate Control System are two of the most trusted brands in the industry, CELdek ® evaporative cooling pads and Euroemme® fans. The CELdek® evaporative cooling pads are used in systems where high efficiency cooling is required. It can be used in many different cooling applications and is particularly suitable for the
cooling of livestock buildings. Market leading Euroemme® extraction fans are famous for their high energy efficiency; outstanding production quality; tight sealing shutter design and the centrifugal shutter opening system allowing an un-obstructed air passage. Munters climate control systems include a large variety of equipment to provide the best growing environment from the Poles to the Equator. Air heaters for cold regions or cold spells during the year. A full range is offered with a variety of designs and fuel types. Air inlets to facilitate even air distribution during low ventilation rates, suitable for all construction styles. Light filters for all ventilation openings, reducing the light intensity inside
the house sufficiently to be able to utilise artificial daylight programs to full effect. Air blowers/circulators to optimize air homogeneity. Heated air can be distributed evenly to reduce heating bills. Controllers to orchestrate activity of all the equipment to create a harmonious functioning house and the best conditions for growth.

Paying Special attention to climate control and air quality.

Recientemente, Halim invirtió en otra granja de engorde en los alrededores de Jinan, a unos 200 km al sur de la capital, Seúl. Con el fin de mejorar la eficacia productiva, se especificó la tecnología mas avanzada. Se prestó especial atención al control del clima y a la calidad del aire y, en consecuencia, se especificó un sistema de control del clima totalmente automatizado.

Amortización después de usar Munters

Recientemente, Halim invirtió en otra granja de engorde en los alrededores de Jinan, a unos 200 km al sur de la capital, Seúl. Con el fin de mejorar la eficacia productiva, se especificó la tecnología mas avanzada. Se prestó especial atención al control del clima y a la calidad del aire y, en consecuencia, se especificó un sistema de control del clima totalmente automatizado. Munters, como proveedor global, suministró un paquete completo de control del clima que incluía: ventiladores Euroemme; paneles evaporativos CELdek; sistema de distribución de agua WDP para los paneles CELdek; entradas de aire IW; filtros de luz LFd; y control del clima FarmPremium. La inversión mereció la pena: ya desde el primer lote de aves de engorde, los datos de rendimiento demostraron que la nueva granja superaba la media de las granjas del grupo Halim (consulte los datos de producción de la siguiente tabla).

Datos básicos

  • Mejor tasa de alimentaciónconversión
  • Mayor peso de los animales
  • Animales más sanos
  • Mayores ingresos