Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close
Sabey-DSC_3774-reworked for case study.jpg

萨贝-Oasis™ IEC为数据中心提供高效排热解决方案

在哥伦比亚流域,共有6个大型数据中心使用哥伦比亚河河水进行水能发电,而位于美国华盛顿昆西的萨贝数据中心便是其中之一。

蒸发冷却是大自然最基本的冷却现象之一。我们人类本身便是利用同样的原理,也就是通过排汗蒸发来降温排热。而蒙特 Oasis™ 间接型蒸发冷却系统的优势在于,在利用蒸发冷却原理排热的同时,不会给数据中心带来任何湿度的变换。

通过利用热通道将服务器中的热空气进行封闭,系统能够避免热空气与送入服务器中的冷空气产生混合。这一处理方法也让使用者能够调节送入空气的温度。不仅如此,这还能将服务器排出的空气的温度升高,而这正是应用间接型蒸发冷却系统的绝佳情况。使用蒙特 Oasis™间接型蒸发冷却系统(IEC),是通过使用蒙特获得专利的Oasis™聚合物热交换器将数据中心的空气冷却,而这一过程并不需要频繁地用到额外的机械冷却或是水。

在温度较低的天气中,Oasis™聚合物热交换器会以干燥模式运行,即是单纯地将外部干燥的冷空气输入空气-空气热交换器。外部空气(也称清道夫空气)通过正常的热量交换间接地冷却数据中心的空气,而这个过程并不需要耗费任何的水。

当周围环境的温度升到一定的程度,Oasis™热交换器将无法继续在这种干燥模式下继续有效供冷。在这种情形下,集水箱会将冷却水输送到空气换热器。接着喷嘴会将水喷洒在Oasis™热交换器管道的表面上形成一层薄水膜,通过水的蒸发冷却数据中心的空气。。每年都会出现几个小时外部温度过高和太潮导致蒸发冷却机制不能有效运行的情况。这个时候,一个微小的机械冷却系统("trim DX")会发挥作用协助蒸发冷却,让输送到数据中心的空气维持在一个适当的温度。这种冷却机制需要协助IEC的情形只会在周围空气温度和湿度高的时候才会出现。

为了提高这个补充冷却模式的系统效率,trim DX冷凝器被安装在了排出空气的管道中,位于热交换器以及除雾器之后。当补充冷却机制开启时,被收集排出的空气,由于蒸发冷却的效应,通常会比周围环境的温度要低。Oasis™ IEC系统是一个再循环系统,因此数据中心不会受到外来空气中潜在的污染物威胁。昆西是农业区域,空气中尘粒较多,空气中也可能夹杂着田野间燃烧物释放的烟雾,若应用了直接输入空气的装置就有可能影响到数据中心的正常运作。

在集成系统满载测试中,记录的最高pPUE是1.25,这个结果在偏热的条件中属于非常不错的成绩。目前并没有测算出整个数据中心的年pPUE,但是根据详细的每小时数据可以预计使用蒙特系统后的pPUE能达到1.07(在IT和设备冷却负荷的基础上计算得出)。

这也证明,饱受嘉奖的低能耗Oasis™ IEC技术不仅仅能全年节省成本,还可以减少以下对成本的影响因素:相比传统系统设计,机械冷却的需求更少;发电机组的胶料(2MW到1.5MW);以及所需铜线的尺寸和功率转换装置等。

蒙特 Oasis™ IEC将数据中心里的空气与外部空气完全隔绝。污染物(灰尘,烟雾等)进入数据中心的几率因而能被大大减少。除此之外,与常规的水冷系统相比,这种高效的冷却系统的能耗更低和所消耗的水资源更少。

“蒙特 Oasis™的间接蒸发冷却系统的实际表现远超我们的期待。我们对蒙特这家公司和他们的空气处理器都感到非常满意。” 萨贝数据中心的运营副总裁John Sasser如此称赞道。

An annual PUE of 1.18

During integrated systems testing at full load, a peak PUE of 1.25 was recorded – which was a considerable achievement in such hot conditions. The actual running over longer periods has shown the PUE to be as low as 1.18. This low PUE makes Intergate.Quincy Sabey facility one of the most effective data centers in the nation.

Federal EPA ENERGY STAR® certification

In 2015, Intergate.Quincy facility received federal EPA ENERGY STAR® certification for superior energy efficiency with the highest possible green score of 100 points. The facility’s Energy Star efficiency performance rating of 100 is the highest level of power consumption efficiency and represents twice the national average for data centers. Intergate. Quincy’s energy intensity, or the amount of energy the data center consumes, is 33% below the national average, according to the EPA’s Statement of Energy Performance for the facility.

"Munters Oasis™ Indirect Evaporative Cooling systems have exceeded our expectations. We’ve been very satisfied with both the air handlers and Munters as a company," said John Sasser VP Operations for Sabey Data Center Properties.

Learn more about the Intergrate,Quincy facility by using this link

事实浏览

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。