IMG_1079.jpg

蒙特将青铜器时代带到奥福德博物馆

奥福德博物馆是一个通过MLA认证的博物馆,它收集并展示在奥福德和萨福克周边地区发现的历史材料。该博物馆位于奥福德城堡内,这是一个历史悠久的当地地标,由亨利二世国王于12世纪建造,由英国遗产协会所有和维护。

该博物馆位于奥福德城堡内,这是一个历史悠久的当地地标,由亨利二世国王于12世纪建造,由英国遗产协会所有和维护。博物馆内的展示柜储藏了材料与《城堡》《自治镇》《考古史-史前至1550年》《河流》《陆地和海洋》和青铜器时代相关的材料以及其他小型展品。作为一座建筑,奥福德城堡为博物馆及其游客提供了一个具有视觉吸引力和历史底蕴的家。然而,它由石头建造并且没有暖气,几乎无法保护展品免受环境的损害。“由于它的年龄和建造方式,”奥福德博物馆策展人Jennifer Hall说,“建筑物吸收了大量的水分,特别是在冬天低温导致凝结的时候。”

如果没有保护,展品会受到与水分相关的潜在损害。当奥福德博物馆努力争取将当地发现的青铜时代囤积物从伊普斯维奇博物馆带到奥福德的时候,这个问题再明显不过了。

保护

为了推进投标,必须实现包括严格监控和控制相对湿度水平的具体标准。许多金属在冷凝的情况下会迅速腐蚀,天然和工业污染物会进一步加速腐蚀速度。如果暴露在高湿度下,青铜会产生“青铜病”,这是一种不可逆转的腐蚀过程,如果没有得到适当的保护,这些文物会被破坏。为了确保达到所需的条件,奥福德博物馆向英国遗产协会、维多利亚和阿尔伯特博物馆以及伦敦博物馆咨询建议。他们推荐了蒙特 — 节能型空气处理及除湿领域的专业供应商。

解决方案

多亏了蒙特,奥福德博物馆能够向科尔切斯特和伊普斯维奇博物馆服务部门保证,相对湿度水平将始终保持在50%RH以下,从而获得青铜时代展品的长期贷款。

起初,奥福德博物馆购买了一台MG50干燥剂除湿机,用于展柜3的考古学系列。MG50干燥剂除湿机结构紧凑、重量轻,非常适合较小的空间。该除湿器的核心是蒙特干燥剂转子(轮子),设计原理简单却又极具天赋,60多年前由卡尔·蒙特发*。两股气流同时通过缓慢旋转的转子,该转子用高效干燥剂处理。一股气流经过除湿以提供必要的干燥空气,另一股气流干燥转子,将积聚的水分向外部排出。

由于事实证明MG50有助于保护展柜3中的文物,过去几年,奥福德博物馆筹集资金,再次购买了四台MG50除湿机,从而可以对所有五个直立展柜进行监控,以保护和保存博物馆中的藏品。博物馆现可提供干燥的空气来保护文物,包括皮革钱包、金属徽章、硬币甚至是中世纪的金属十字弓。与金属物品一样,纸张、照片和皮革等物品的状况和寿命通过防止霉菌和真菌生长等水分损害而显着增加。在每个展示柜内,蒙特湿度调节器不断监控状况,根据需要自动打开和关闭除湿机。以此确保全年不间断地保持湿度水平,同时更大限度地提高能源效率。

除了实现一致的气候条件外,美学还是博物馆的重要考虑因素。尽量减少对博物馆和游客体验的影响是至关重要的,同时因为奥福德城堡受到英国遗产协会的保护和拥有,所以对其本身没有任何影响。MG50除湿机的优点之一是无需安装在墙壁上,易于移动并且足够小,不会妨碍游客对展示柜的视野。每个MG50除湿机都放置在展示柜旁专门设计的小金属盒内,并通过更少的管道工作提供干燥空气。

作为青铜器时代展品贷款条件的一部分,奥福德博物馆将确保展示柜很少打开,并定期向科尔切斯特和伊普斯威奇博物馆服务部门的策展顾问报告气候条件。为了实现这一点,湿度调节器均安装在展示柜内可以清楚看到的地方,以便策展人轻松获取湿度读数的,防止展示柜在不必要的情况下打开。

 

事实浏览

  • 防止湿气损坏,如腐蚀和霉菌
  • 确保全年气候条件一致
  • 提供精确和准确的控制
  • 小巧轻便
  • 易于安装和移动