AT_Case_presserum_FruttoMix.jpg

干燥空气帮助Hjem-Is改善工作环境,提高安全系数

冷冻和冷藏设备每天都给企业带来操作上和安全上的问题。

在冷冻与冷藏贮藏室的前厅和控制门内,室内除了室外吹来的新鲜空气,还有从冷冻与冷藏区域散发出来的冷空气。

当潮湿的新鲜空气与冷藏设备散出的冷空气相遇,水分就会凝结形成雾气。这类结雾会对叉车操作造成问题,在室外湿度很高的夏日时节问题尤为严重。与此同时,门上塑料条也会结霜,这也会给叉车的移动带来隐患。在能见度很低时,叉车就有可能发生事故。

冷藏仓库的前厅往往会有地板湿滑的问题,这又给行人和叉车司机带来另一个潜在风险。

蒙特除湿系统能够有效解决这些问题。

蒙特向加工业、仓储业供应干燥剂除湿器。这次,蒙特向丹麦Hjem-Is A/S三个冷藏仓库的前厅分别交付了一个MLT1400除湿器。

雾气、霜冻和凝结问题都是Hjem-Is A/S公司每天面临的问题。他们也投入了大量资源尝试解决问题,其中包括以机械方式清除地面上凝结的冰雪。这类冰雪会导致驾驶路面崎岖不平,进而导致叉车工出现后背疼痛问题。

蒙特除湿器安装在前厅,通过通风道向室内供应干燥空气,效果立竿见影。

干燥空气意味着再无水汽凝结,地面上不再结冰,对于叉车工和其他人员都是好事。门上挂的塑料条上也从根本上解决了结霜问题,能见度提高,工作也就更安全了。

意外之喜:除霜需求下降

除了工作安全性提高,除湿器还带给了Hjem-Is A/S一个意外之喜。以前,冷藏仓库需要每周进行一次除霜(在夏天经常需要一周两次)。现在,除霜只需两周进行一次即可。

现在,进入冷藏仓库的空气经过除湿,只含少量水分,因而大幅减少了凝结在蒸发器和门上冰阱等地方的冰霜。

Hjem-Is A/S冷冻间的能源效率也得到改善,用于除霜的资源节省了一半。冷冻间看起来不再像是钟乳石洞穴,干燥空气也让员工的工作环境更舒适,毕竟呼吸干冷空气要比湿冷空气舒服多了。

Hjem-Is A/S是丹麦最大的冰淇淋厂商,员工人数超过250人,其中140人在生产线上工作。

Hjem-Is A/S是Hjem-Is Europa的子公司,隶属雀巢集团。

事实浏览

  • 无雾气凝结
  • 避免地板湿滑
  • 改善工作环境,提高安全系数
  • 除霜要求降低
  • 工效改善