ProjectImage.jpg

Equinix采用Oasis间接蒸发冷却系统

Equinix是世界上最大的数据中心、运营商和互联服务提供商之一,在澳大利亚墨尔本建设了当地第一个数据中心ME1,并在英国伦敦斯劳(Slough)园区建设当地第六个数据中心(简称LD6)。

该司将在两城的数据中心里均安装蒙特公司的Oasis间接蒸发冷却系统,以使服务器环境管理满足可持续发展的需求,并使之达到世界领先水平。

已建设的两个数据中心将满足Equinix公司各类客户的需求,包括金融服务行业、云计算行业、企业部门等。两个数据中心的设计都旨在获得能源与环境设计先锋(LEED)认证,其中LD6可达到白金级别认证。

在Equinix公司的空气处理系统设计中,核心设备当属在墨尔本ME1安装的六个蒙特Oasis DCIE系统和斯劳LD6安装的四十个Oasis IEC200系统(包括四个MUA机组),这些设备都有助于大幅节能减排。

蒙特Oasis设备

蒙特Oasis IEC 200系列设备可提供8MW以上的制冷量,能够满足LD6第一阶段的处理负荷。新建成的LD6数据中心占地8000平方米,可容纳2770个服务器机箱。

有了蒙特Oasis机组,建成后的ME1和LD6将位居澳大利亚和英国的最节能数据中心之列。

此外,Equinix还斥资为ME1和LD6两个数据中心采购了曾获得创新技术奖的Oasis“间接蒸发热交换器”及相关设备,实现百分百自然通风。

“LD6项目让我们极为振奋。它将成为英国最先进的数据中心。我们致力于持续改善客户服务,在效率和可持续性方面成为行业高标。”Equinix英国分公司的总经理罗素•普尔表示。

蒸发冷却是自然界的基本冷却方式之一。我们的身体也是利用同样的原理蒸发水分(汗水)以使皮肤冷却。蒙特OasisTM间接蒸发冷却系统也利用了蒸发原理,在不额外增加数据中心内部湿度的前提下给数据中心散热。

服务器排出的热空气与供应到服务器中的冷空气相互分离。通过蒙特OasisTM系统,数据中心的空气经过蒙具有专利技术的聚合物热交换器得到冷却,并且一般不需要额外的机械制冷或着冷冻水进行冷却。

蒙特的OasisTM间接蒸发冷却系统可根据环境温度以三种模式运行。在寒冷天气里,OasisTM聚合物热交换器会在干模式下运行,此时仅通过空气-空气热交换进行换热。外界空气(一般称为清道夫空气)通过常规的热交换,间接冷却数据中心的室内空气,此过程无需任何水参与换热。当环境温度提升至一定程度时,OasisTM热交换器的干模式将无法提供足够的制冷量。

在这种情况下,蒙特OasisTM空气处理设备里水池中的水将被循环水泵输送到喷淋头后被喷淋到Oasis™热交换器管子的外表面,使之蒙上一层水膜。清道夫空气使管子表面的水分蒸发,从而带走在管子内部中流动的数据中心内循环空气的热量。

在这种蒸发模式下,Oasis™热交换器甚至能在外界高温的条件下对循环空气进行冷却。一年中总有那么几天,室外温度过高且过于潮湿,单独使用蒸发冷却方式不足以满足需求,这时DX机械冷却系统可作为蒸发冷却系统的补充(冷冻水补充设备可供选用),这样供应到数据中心内的空气就能维持合适的温度。

由于Oasis™ IEC是一个循环系统,数据中心的冷却过程不会引入可能带有损坏服务器的污染物的外界空气。

据估计,在使用蒙特系统后,Equinix将使数据中心运行时的空气温度维持在20℃(这个温度有问题),以使冷却系统的pPUE低于1.06,整体项目的PUE降低至1.2。

每台Oasis™ IEC 200机组都装有控制自然制冷的独立完整的运算控制器和确保最节能经济运行的冷冻水补充冷却系统。这些机组相互连接并机运行,并确保在N+或N的冗余条件下也能保持稳定的冷却能力。

低能耗的Oasis™ IEC技术曾获业界的相关奖项,不仅能够节省全年开支,还能通过减少械冷却设备规模、发电机组尺寸、铜线用量、功率开关装置等节约总成本投入。

与传统的冷水机组和机房空调系统相比,这个高效的制冷系统更有助于节省年耗电量与开支。

查看Oasis™ IEC系统运作视频、115MW(170+MW)设备安装实例或查找您所在地区的蒙特数据中心专家,敬请访问蒙特官网:www.munters.com/equinix

事实浏览

  • 高效冷却
  • 年均制冷pPUE降至1.06
  • 降低机械制冷和电气开关设备的投资成本
  • 减少备用电源
  • 项目年均PUE可降至1.2

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。