AT_case_DryCool-DDS-Unit.jpg

转轮除湿机为美国医院制造优质的手术室内温湿度和空气环境质量

圣安东尼医院坐落于美国俄克拉荷马州俄克拉荷马市,建立于1898年,拥有多个片区,是一家非盈利性的私立医院和区域医疗中心。它是一所三级医疗机构,有615个病床,可提供综合护理与急症护理,设有心脏内科、癌症专科、行为医学、外科、肾脏移植、整形外科等科室,现有员工人数约为2600人。医院行政部门深知,需要为医生、职工和病人不断升级现有设施设备,才能在业内保持竞争力。因此,他们正在进行一项耗时十年、斥资数百万的翻新,以扩大医院场地并引进更新的医疗技术。

转轮除湿系统为圣安东尼医院打造理想的温湿度环境,既不需要其它冷冻系统,也无需低效的冷却或再加热系统。能为医生和病人提供更好的室内空气质量和更舒适的环境。

工程设备部的Mitch Green和Chuck Mayfield与医院职员及设计工程师紧密合作,确保安装的系统是更佳的。

Green表示:“团队里的大部分人及他们的家人都曾在这家医院看过病。我们都很有积极性要为它创造更好的设施条件,通过充分的事先调查,我们提供的解决方案在性能、运营成本和投资成本方面都体现了充分的优势!现在,该系统已经运转了一段时间,各方面的表现都超出了我们的预期。”

圣安东尼医院营销执行主管Sandra Payne说:“建筑师、工程师以及内外科的医生都全程参与了手术中心的新建工程。对我们医院来说,很重要的是建筑物设计师非常重视医生的意见,因为医生更了解他们和病人所需的室内环境。在新的手术中心落成运营之后,我们成功招到一批新的外科医生。”承包商对新设备的性能也非常满意。

圣安东尼医院的翻新和新建手术中心工程包括在现有设施基础之上新修了39000平方英尺的无菌病房,以及近30000平方英尺的区域用作术前准备、麻醉恢复室和存放其他手术所需的设备。

如今,手术中心设有15个采用尖端技术的手术室,每间面积在675-900平方英尺不等,可提供更先进的设备和功能。

圣安东尼医院院长Joe Hodges表示:“我们对新的玛格丽特•维塞斯爱心手术中心的落成感到非常兴奋。该中心能够提供更好的外科护理,在细节方面考虑周到,可为病人、家庭和医疗专业人员提供舒适、放松的治疗过程。”

医生们都对翻新工程的成果和医院空间扩大感到满意。这个工程的竣工使大家异常兴奋,也带动了更多医生来院执业。

翻新项目第一个主要阶段是对手术中心进行全面检修。在购买新的制冷设备、锅炉设备、通风设备和高效转轮除湿系统方面投入了数百万美元。蒙特公司被选为转轮除湿系统的供应商,对新手术间的外部空气进行预处理。

手术环境中的湿度问题时常难以克服。外科医生需要手术室内保持低温低湿,这样能确保手术创面及手术器械干燥,并避免细菌滋生。对于一些外科手术,低温能够降低代谢率,减少手术对病人的影响。微创手术也需要低湿条件来避免光学系统起雾。如果没有理想的室内环境,手术很难成功。

转轮除湿机

手术室

温湿度

空气环境质量

转轮除湿系统

事实浏览

  • 在手术环境中提供高性价比的温湿度控制,为医生、员工和病人提供更舒适的环境
  • 健康、干净、干燥的空气,避免细菌滋生
  • 降低手术风险
  • 避免建筑结构受损
  • 简化建筑维护成本