Ask a question!

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。

Close
Layer house in Denmark

选用合适的通风系统增加产蛋量以及加强对家禽的呵护

遍布全球的各种产蛋系统对于灵活可靠的通风解决方案都有需求。但灵活性并不意味着该通风系统的运行成本是不可控的。农场主对于通风系统的性能和运行成本都很关注。

遍布全球的各种产蛋系统对于灵活可靠的通风解决方案都有需求。但灵活性并不意味着该通风系统的运行成本是不可控的。农场主对于通风系统的性能和运行成本都很关注。
蛋鸡农场主无论是采用笼养法、加强型笼养法、平养法、散养法或有机饲养法,其通风环控系统都需要对建筑物的每个角落进行精确通风。该通风环控系统既要有紧急断电保护功能,还要有恰当的加热功能以应对突发的寒流。

满足以上要求的通风环控系统再加上足够的饲料及饮水的供应,就能使蛋鸡舒适健康的生活,这意味着蛋鸡将产出质量更好的鸡蛋,并延长产蛋周期。

在蒙特,让我们引以为傲的是,我们提供高效节能的通风环控系统,可适用于上述所提及的所有饲养方法。除此以外,该系统的目标是尽可能地将低占用农场主的资本,从而提高他们的经济效益。


当我们与农场主交流时,他们会关注哪些因素?大多数情况下,农场主所选择的饲养方法或多或少会决定其通风系统的布置及设计。另一个需要考虑的是当地的环境气候条件。我们需要搜集并调查好通风环控系统需要面对的当地气候特征,包括冬季平均气温、夏季平均气温和相对湿度等。通过这些参数设置的通风环控系统的核心部分 - 控制软件,会使系统能够对温度变化、湿度变化以及对诸如强风等气候变化作出恰当的响应。


大型鸡舍的通风环控系统会面临诸多设计上的挑战,而且每个鸡舍的挑战各不相同,但我们大致可以归纳出一些共通点。其中一个重要的设计挑战是使鸡舍内的温湿度均匀,特别是对大型散养鸡舍而言。当蛋鸡可以在鸡舍内自由活动时,这一点必须予以关注。均匀性意味着鸡舍内没有温度过低或者过高的地点。在寒冷季节,如果鸡舍内出现温度较高的地点,则蛋鸡会聚集在这周围,将会导致鸡舍内骚乱群斗或鸡蛋传输系统过载等问题。在夏季,如果鸡舍内出现温度低点,同样会发生鸡聚集的情况,也会导致鸡舍内的骚乱。


要使鸡舍内均匀的通风,首先是通风环控设备的布置要能使进入鸡舍内的新鲜空气以及排出鸡舍的污浊空气平均分配。进风口类型的选择取决于鸡舍所在当地的气候条件。如果在一年当中的某一段时间内进入到鸡舍的新鲜空气是温度较低的冷空气,则通常的做法是避免冷空气直接吹向鸡群。冷空气直接吹向鸡群将不可避免的使其不舒适,并在鸡舍内产生不均匀的气候区域。这种情况下,在冷空气落到鸡群之前,需要有一个水平呈放射状的气流,在向下吹向鸡群前与屋顶或天花板处的暖空气混合。


在设计阶段,同时还要注意天花板或屋顶上的进风口之间的间距,以使鸡舍内气流达到最优效果。


如何才能知道我们是否已经正确达到了这些要求?在此别无他法,我们只能从一开始就正确地设计该系统。当您看到鸡群如本视频所示,非常平均地分布在鸡舍内时,这就意味着该鸡舍的通风环控系统正确地达到了上述要求 - 该视频(https://www.youtube.com/watch?v=5tsRJQYJOTY)拍摄于丹麦某蛋鸡养殖厂。


在视频中,你可能会注意到,风机的内侧看起来很肮脏。通常情况下,这些由油脂、羽毛及灰尘组成的沉积物,在任何一个农场都会存在,特别是在那些朝向鸡群尾端的风机上。在一个饲养周期内,是不可能在不对鸡群造成较大惊扰,又不产生湿垃圾的情况下,进入鸡舍内来清洁通风设备的。在下一批鸡群入住前,整个鸡舍,包括鸡舍内的设备,可以用清洁剂及消毒水高压冲洗。蒙特的设备专门适用于这些含有高酸度的污浊环境。


对通风环控系统的第二个挑战是发酵床的质量 - 至少对蛋鸡可以在地板上自由活动的散养法而言是如此。发酵床垫料通常包括秸秆,木屑和沙子。


层养农场主希望垫料保持干爽,这样就不会粘在鸡脚上进入鸡巢内,从而就不会粘在鸡蛋壳上,导致鸡蛋变脏而卖不出去。湿的垫料和粪肥混合将会使鸡舍内氨气浓度升高,对鸡及工作人员的健康都不利。通风良好的建筑,加上足够的空气流动以及按需提供的热量可以使垫料保持干爽。当通风环控系统能够使垫料保持干爽时,农场主就可以因此而获益良多,从而使农场拥有更好的经济状况以及获得更多的利润


对农场主而言,第三个挑战是气候对地板产蛋的影响以及如何避免地板产蛋这一问题。收集在地板上所产的鸡蛋(一天数次)是一件费时费力的工作这项工作所耗费的时间和人力原本可以用于养殖场内的其他工作。而且地板产的蛋壳很脏,也可能意味着经济损失。从通风的角度讲,通风环控系统也可以采取一定的措施防止地板产蛋现象的发生。通风系统在设计时就应确保鸡舍内的产蛋区域无风。对蛋鸡而言,只要它们觉得该区域是一个舒适的区域,它们就会将鸡蛋产在产蛋箱内,这就意味着鸡蛋传输系统将会完成鸡蛋收集的工作。


对于家禽养殖场而言,通风环控系统的第四个挑战是灯光控制。您也许可能会问,照明怎么会和通风环控系统有关联呢?我们以后会谈到这一点。首先,我们要建立这样一个概念:对蛋鸡而言,每天至少保证8个小时的睡眠是至关重要的。在夏季,尤其是在北半球的夏季,对鸡舍自身而言,产生8个小时的暗黑期是一项非常具有挑战性的工作。不需要完全黑暗,但需要有灯光暗淡的效果。农场主希望避免在地板上或笼舍内出现光斑,这些光斑会妨碍蛋鸡入睡。通过仔细小心地设计通风环控系统以及选择对光斑具有抵消中和作用的产品就可以避免光斑的产生。出风下面的接水盘以及天花板出风口的导流板可以将外部光线反射向天花板或墙面上,反射光线不会妨碍蛋鸡进入休息状态。通过恰当配置通风环控系统,以及配备适用于每一特定地点的产品和附件,我们可以确保农场主不会因蛋鸡不能充分休息所导致不能顺利生长并产蛋的情况而烦恼。


进风口以及排风口是通过由控制器控制的驱动器来工作的。如果养殖场出现断电情况,通风环控系统会使用备用系统来确保蛋鸡不会出现窒息情况。在出现诸如断电等紧急情况时,进风口及风机减震器会被自动设定在完全打开的状态,以确保鸡舍内有足够的自然通风气流。


每一套蒙特通风环控系统的核心部分是一组的控制器,控制设备的运行;筒仓控制器控制家禽饲料;农场管家控制器可以让农场主设定建筑物内的温度曲线,控制最小通风量以及追踪鸡舍的历史数据。

Product Catalogue

Solutions for poultry

专家服务

您可以提交如下信息与我们联系。
蒙特团队中的一位成员将尽快给您答复。