Från passion för logik till att utveckla framtidens livsmedelsproduktion
Oct 8, 2026
Liudmila Antonova har alltid tyckt om att lösa problem.
Under uppväxten i Tambov i Ryssland hade hon lätt för matematik och fysik. Hon uppskattade logiskt tänkande och känslan av att steg för steg arbeta sig fram till en lösning.
”Matematik var det jag tyckte om och hade lätt för," berättar hon. ”Det handlar om att lösa logiska problem. Det gillar jag.”
Intresset ledde henne till att studera automation av tekniska processer vid ett tekniskt universitet. På den tiden var automation och datorstyrda system fortfarande relativt nya områden, fyllda av möjligheter.
”Ny teknik har alltid intresserat mig.”
Efter universitetet flyttade Liudmila till Moskva, där hon under nio år byggde upp sin karriär som ingenjör. Senare förde livet henne vidare till Nederländerna, där hon började arbeta inom en ny bransch: livsmedelsproduktion.
I dag arbetar hon som hårdvaruingenjör på Hotraco, en del av Speria, tidigare känt som Munters FoodTech.
Och även om branschen har förändrats är det fortfarande samma sak som en gång lockade henne till ingenjörsyrket: att hitta lösningar.
Att se en idé bli verklighet
Som hårdvaruingenjör utvecklar Liudmila elscheman och layouter för styrskåp som används i automatiserade system.
Hon arbetar i samma byggnad som ingenjörsteamet, vilket gör att hon kan följa projekten hela vägen från datorskärmen till en faktisk färdig lösning.
”Vi sitter nära verkstaden, så det är enkelt att prata med ingenjörsteamet, ställa frågor och se hur allt fungerar tillsammans i praktiken,” berättar hon.
För Liudmila är möjligheten att se det konkreta resultatet av sitt arbete en av de mest givande delarna av jobbet.
”Det jag tycker om är att man inte bara tar fram dokumentation. Man får faktiskt se det man har åstadkommit.”
Arbetet ger henne också en nära inblick i automationens allt viktigare roll inom livsmedelsproduktionen. Sensorer, styrsystem och uppkopplade lösningar hjälper producenter att övervaka förhållanden som klimat och temperatur och att hantera alltmer komplexa processer.
Enligt Liudmila är en av utmaningarna att hitta rätt balans mellan effektivitet och kvalitet.
”Vi vill ha hälsosam mat av god kvalitet,” säger hon. ”Samtidigt är det en affärsverksamhet. Livsmedelsproducenter måste vara lönsamma. Att hitta den balansen är inte alltid enkelt.”
Lärdomar bortom läroböckerna
En av Liudmilas viktigaste lärdomar i karriären kom när hon lämnade universitetet och började arbeta.
”På universitetet studerar man mycket teori,” säger hon. ”Men när man börjar jobba möter man verkligheten.”
Teknisk kunskap ger en viktig grund, men arbetet med verkliga projekt lärde henne hur avgörande det är att förstå kundernas faktiska behov.
Hon insåg också vikten av att som ingenjör fortsätta utvecklas i takt med att teknik, komponenter och standarder förändras.
”Man måste fortsätta vara nyfiken och lära sig. Vänta inte på att någon annan ska tala om vad du ska göra.”
För Liudmila är nyfikenhet inte bara det som fick henne att välja ingenjörsyrket. Det är också en viktig del av att vara ingenjör.
Att inspirera fler kvinnor att välja teknik
Under Liudmilas karriär har ingenjörsyrket fortsatt att vara ett område där kvinnor är underrepresenterade.
”Jag ser fortfarande inte särskilt många,” säger hon.
Hon tror att ett sätt att förändra detta är att synliggöra tekniska yrken för unga människor och visa att ingenjörsyrket inte behöver vara så svårtillgängligt som det ibland kan verka.
Att se kvinnor som redan arbetar inom teknik kan också göra skillnad.
”Om de får se mer, läsa mer och ta del av mer information tror jag att de kommer att känna sig tryggare och mer självsäkra.”
För Liudmila handlar det dock inte om att övertyga alla om att bli ingenjörer. Det viktiga är att ge unga personer självförtroendet att utforska det som verkligen intresserar dem.
Att välja sin egen väg
Att välja det man tycker om är ett återkommande tema i Liudmilas berättelse.
Eftersom hon var duktig på matematik föreslog omgivningen att hon skulle bli matematiklärare när hon var yngre. Men Liudmila visste att det inte var vad hon ville.
I stället valde hon att arbeta med att utveckla ny teknik.
Hennes råd till unga människor i dag är enkelt:
”Välj det du verkligen vill göra, det som ligger dig varmt om hjärtat.”
Hennes egen resa har tagit henne från Tambov till Moskva och så småningom till Nederländerna, genom olika branscher och tekniska områden. Längs vägen har hon fortsatt att följa sin nyfikenhet och lära sig nya saker.
Det gäller även språk, som engelska. Liudmila började inte studera engelska förrän i vuxen ålder. Det var något hon hade velat göra i flera år, och när hon började arbeta och själv kunde betala för lektioner bestämde hon sig för att förverkliga den drömmen.
I dag är det ännu ett exempel på den inställning som har präglat både hennes karriär och hennes liv: att vara nyfiken, fortsätta lära sig och våga satsa på det som känns viktigt.
”Drömmar kan bli verklighet om du inte ger upp och fortsätter att tro på dem.”
Om Liudmila
- Liudmila arbetar som hårdvaruingenjör på Hotraco, en del av Speria, tidigare Munters FoodTech.
- Hon har en bakgrund inom automationsteknik och har arbetat med industriella tillämpningar och lösningar för livsmedelsproduktion i både Ryssland och Nederländerna.