Wij zijn experts

Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw

Stel een vraag

AT_Campaign_image_MBT_clothes_drying.jpg

Droge kledij voor sportieve medewerkers!

De Munters oplossing biedt een verscheidenheid aan voordelen zoals:

  • Snelle & zachte droging
  • Bescherm gebouwen tegen vochtschade
  • Bespaar tot 75% energie in vergelijking met andere technieken
  • Snelle en eenvoudige installatie
  • Gemakkelijk te bedienen en te onderhouden
  • Reeds meer dan 1.000 installaties in Europa

Wij drogen uw kledij!
Net zoals op een zonnige, winderige, droge dag. Dit met een beperkte investering, zonder schade aan de kledij en aan een laag energieverbruik!

Vraag vrijblijvend het bezoek aan van onze experts om tot een gepaste oplossing te komen voor u en uw sportief personeel!

Contact us

According to the GDPR we need your acceptance to save your contact details. Find out more here.

Munters has created drying rooms in a range of industries including:

Football, Rugby & Sports clubs – Dry sports kits while saving on carbon footprint and wattage (compared to tumble dryers).

Fire Stations & Military - Dry uniforms ready for next use. 

Outdoor activity centres – Increase number of activities booked thanks to faster clothes drying times.

Offshore, Coastguards and RNLI - Dry diving suits and wet weather gear.

Offices – Dry clothing during the working day (cheaper than drying cabinets).

Schools - Dry outerwear after playtime faster & cheaper 
(compared to heating).

 

Read some of our case stories from around the world!

Droogkamer golfzakken bij Rinkven International Golf Club

De adsorptiedrogers drogen de lucht en voeren het vocht af naar buiten, waar de ventilatoren zorgen voor een goede turbulentie van de droge lucht. Op die manier krijgt schimmel in de stockagehal geen kans en wordt het golfmateriaal droog.

lees meer

Munters drying room saves energy at Phistergården

In cooperation with the Municipality of Gentofte, the consultants Force Technology was implementing energy optimization for several day cares, and they suggested Phistergården a Munters dry room solution to replace their drying cabinets.

lees meer

Dry clothes for sporty employees at Siemens A/S

Munters' drying room concept proved to be the right solution when Siemens was looking for the best method for drying of the employees' clothing.

lees meer

Energy-efficient clothes-drying at the Danish Defense Department

The Danish Defence Department’s Building Services report “The Optimal Drying Room” (52813/10/okt. 2002) shows that Munters’ drying room concept is the most energy-efficient with the lowest quantity of energy used per litre of water removed.

lees meer

The theory behind clothes-drying 

In order to dry clothes, a difference in steam pressure must be created between the drying air and the clothes; the bigger the difference in steam pressure – the shorter the drying time. In sorption dehumidification, this difference is created by supplying dry air with a very low steam pressure = low water content. 

The method creates drying conditions equivalent to a good, dry summer day with light wind, in which the clothing dries outdoors in record time. 

With Munters’ drying room solution, a circulation ventilator is used instead of wind. This promotes the release of dampness from the cloth to the air, from which the dehumidifier them removes the dampness. This method further shortens the drying time. 

When drying by means of heat or condensation-dehumidification, air temperature is increased and a high steam pressure is created. This high pressure creates a risk of moisture absorption in the construction of the building. With its low steam pressure, sorption dehumidification helps to prevent such damage to the building.