お問い合わせはこちらへ

エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。

ご質問はお問い合わせください

ムンタースは世界の食を支えています

10 16, 2017

農業が直面している最大の課題は、世界の人口増加に対し、耕作する土地がなくなることです。2050年には、現在よりさらに60%の食糧を増産する必要があります。しかし、その必要な量の20%しか生産する土地がありません。他の80%はより効率的に生産する必要があります。それは私たちの挑戦です。つまり、もっと多くの食糧を生産できるようにすることです。

私たちは完全なシステムプロバイダーであり、ファン、吸気口、蒸発冷却システム、環境制御装置を提供しています。 私たちはグローバルの農業分野をサポートし、100ヵ国のディーラーと15国に支店を持ち、農業に専念する700人の従業員を抱えています。

詳しくは動画をご覧ください(現在、英語版のみとなります)

お困りですか?

会員登録はこちら
クッキーポリシーを許可するにはこちらを選択してください。 クッキーポリシー

ユーザーIDが正しくありません。

エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。

ユーザーIDが正しくありません。

エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。