浄水場および下水処理施設における配管と運転の保護

水処理および下水処理施設は、地域インフラの基盤です。大規模な地域プラントから小規模で遠隔地にあるポンプ場まで、これらの施設は常に湿気との闘いに直面しています。年間で最も暑く湿度の高い時期には、多くの施設が過剰な湿気によって計画外の生産停止を経験します。

問題は避けられない温度差にあります。暖かく湿った空気が配管、バルブ、貯蔵タンクなどの冷たい表面に触れると、結露が発生します。この結露は金属を腐食させ、電気システムを損傷し、カビの発生を助長し、運転を妨げます。

効果的な除湿ソリューションを導入することで、コストのかかる計画外の停止、電気系統の不具合、不健康な作業環境を防ぐことができます。

効果的な除湿を行わないと、次のリスクがあります:

  • 配管、タンク、バルブ、鉄骨構造の腐食
  • 湿気による電子機器の故障や短絡
  • カビや細菌の発生による悪臭と不快な作業環境
  • 計画外の稼働停止

「建物内の環境がまったく変わり、ずっと快適で、腐食も止まりました。さらに、警報装置も湿気の影響を受けなくなりました。投資は1年も経たずに回収できました。私たちは大変満足しています!」

Lars Lövgren, Water's engineer

MittSverige

湿度が浄水場や下水処理施設に与える影響

配管内の水は通常、周囲の空気よりも冷たいため、水処理施設は結露が発生しやすくなります。季節の変化はこの問題を悪化させ、特に夏の暑く湿度の高い時期に顕著です。このように年間を通じた影響があるため、施設には常に湿度管理の戦略が必要です。

除湿が単なる加熱より優れている理由

空気を加熱して相対湿度を下げても、露点 — 空気が水蒸気で飽和する温度 — は下がりません。絶対湿度、つまり実際の水分量は変わらないのです。温度が下がれば、相対湿度は再び上昇し、結露が戻ってきます。

方で除湿は、問題の原因そのものを取り除きます:

  • 問題を隠すのではなく、発生源から湿気を除去
  • 露点を制御し、冷たい表面での結露を防止
  • 加熱や他の方法と比較して省エネルギー
  • 暖かい気候でも寒冷地でも、一年を通して最適な相対湿度を安定して維持

水処理および下水処理施設向けムンタース除湿機

ムンタース ComDry NX は、可搬性と大容量を兼ね備え、水処理および下水処理施設でのスポット対策や柔軟な運用に最適です。このモデルは場所間での移動が容易で、設置に必要な時間も最小限なため、緊急時、計画的なメンテナンス作業、そして連続運転に最適です。

  • 可搬式デザイン – 必要な場所へ自在に移動可能
  • コンパクトサイズにもかかわらず高い除湿能力
  • 設置・操作・メンテナンスが容易
  • 連続使用でも低エネルギー消費に最適化
  • 特にポンプ場に最適 – 結露やカビリスクに即効性を発揮

ポンプ場、水処理および下水処理施設向け製品

ComDry NX

ポータブル除湿機

ML

スタンドアロン型除湿機

MX2

スタンドアロン型除湿機

MCD

スタンドアロン型除湿機

ムンタース – 下水処理におけるクリーンエア技術

湿度管理に加えて、ムンタースは下水処理プロセスで発生する有害な大気汚染物質を制御するための先進的なソリューションを提供しています。当社の大気汚染制御システムは運用効率を高め、長期にわたる性能を確保し、環境目標の達成を支援します。クリーンエア管理と精密な湿度制御を組み合わせることで、プラント性能を向上させ、環境への影響を低減し、インフラと従業員の健康の両方を守ることができます。

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

ムンタースサービス – 計画外の停止を回避

水処理施設において湿度管理は常に課題となります。計画外のプロセス停止は非常にコストがかかり、特に施設が遠隔地にある場合には管理が難しくなります。デシカント式除湿機を常に最高性能で稼働させることは、施設の円滑な運営を維持するために不可欠です。

ムンタースの設備は、世界トップクラスのサービスチームによって支えられています。彼らはムンタースの直接雇用であり、当社の気候制御システムの保守において数十年の経験を持っています。ムンタースのサービス契約を結ぶことで、除湿システムの寿命を延ばし、エネルギー効率を高め、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。

当社は、設置および試運転のサポート、予防保守、スペアパーツの供給、システムのアップグレードを提供します。ムンタースのサービス契約により、年々最適な性能を確保できます。

専門家と話してみませんか?

上下水道施設向け湿度管理 | Munters