Siamo esperti

Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi

Fai una domanda

AT_Case_ml-gas-5.jpg

Munters aiuta a proteggere risparmiando

L'utilizzo di una tecnologia collaudata ed affidabile unitamente alla collaborazione con una azienda con conprovata esperienza nel settore sono le premesse base per una installazione di successo

Utilizzare, specialmente per la conservazione, i sistemi di deumidificazione vuol dire ottenere significativi benefici sia nel mantenimento dell’efficienza dei materiali sia in risorse economiche risparmiate. Installare un sistema di deumidificazione significa ridurre progressivamente i costi gestionali fino a minimizzarli nel medio termine e, conseguentemente, massimizzare i risparmi e disporre di risorse economiche da reimpiegare.

Risulta forse poco comprensibile come il semplice impiego di macchine che assorbono l’umidità possa generare dei risparmi. Cerchiamo di capirne le ragioni. Per mantenere in efficienza equipaggiamenti, mezzi e materiali occorrono soldi, tempo, personale specializzato e attrezzature tecniche sofisticate. E ciò solo perché all’interno dei magazzini e dei depositi esiste un nemico subdolo e penetrante che risponde al nome di umidità: si infiltra dappertutto, provoca corrosioni, danneggia le componenti elettroniche, gli esplosivi, i sistemi d’arma, i mezzi radio e così via. Per combatterlo si sommano ore ed ore di lavoro specializzato per pulire riparare, ricondizionare e, se si interviene in ritardo, non resta che sostituire prematuramente equipaggiamenti che sono ben lontani dalla conclusione della loro vita operativa.

Allora, se si elimina o si riduce la quantità di umidità presente all’interno dei magazzini cosa si ottiene?

1. riduzione sensibile dei costi di gestione in quanto:

• si incrementa il tempo minimo tra i guasti (MTBF),
• si riducono i casi di guasti non localizzati (NFF),
• si contraggono i tempi di lavorazione per le riparazioni e le manutenzioni,
• diminuiscono i costi di lavoro specializzato,
• si allungano gli intervalli di ispezione per il controllo dell’efficienza dei materiali,
• diminuiscono i costi per l’energia.

2. minori spese di investimento poiché la minore richiesta di manutenzione e le ridotte lavorazioni di riparazione determinano :

• una riduzione dei livelli di parti di rispetto nei magazzini,
• una minore quantità di equipaggiamenti da ripianare per inefficienza.

3. migliore prontezza operativa delle unità derivata dalla maggiore efficienza del parco materiali immagazzinato o operativo che consente di ridurre i tempi di preparazione degli stessi all’atto dell’emergenza

Alcune classiche applicazioni di terra Magazzini

La conservazione dei mezzi e degli equipaggiamenti immagazzinati è un problema logistico-organizzativo con due incognite: impedire il deterioramento dei materiali stoccati e limitare, nel contempo, l’impegno economico necessario per raggiungere tale risultato. L’uso della tecnologia della deumidificazione ad aria secca tesa a proteggere l’intero deposito o, in alternativa, solo parte dei materiali in esso stoccati (attraverso la costruzione di appositi mini-magazzini o l’uso di armadi magazzini compattabili), è la soluzione per ottenere ottimi risultati tecnici con contenuti costi di investimento e bassi costi di gestione. In operazione l’impiego di magazzini mobili deumidificati, in tenda o in container, consente analoghe sicurezze nella protezione e nella conservazione dei materiali.

Armerie

La manutenzione delle armi individuali e di reparto è oggetto di continua attenzione da parte del personale specializzato per salvaguardare le stesse dalla corrosione. La sofisticazione dei sistemi d’arma attuali ha ulteriormente aggravato l’impegno e la responsabilità del personale preposto e determinato un incremento degli interventi per evitare il deterioramento di equipaggiamenti di consistente valore economico. Il controllo attraverso la deumidificazione, dell’aria ambiente nelle armerie è una soluzione tecnica ed economica da prendere in seria considerazione per preservare armi e sistemi d’arma in tutte le loro componenti meccaniche, elettroniche e ottiche.

Punti chiave

  • Prevenzione di condensa durante il rimessaggio
  • Prevenzione della corrosione
  • Prevenzione di malfunzionamenti dei componenti elettronici durante la messa in marcia dopo medio o lungo periodo di inattività
  • Semplice ed affidabile
  • Tecnologia provata e collaudata