Ask a question!

Siamo esperti

Munters strive to be your perfect employer. Do not hesitate to contact us but firstly check out the "Application &Tips” or “FAQ” section as some of your questions may have the answers here.

For other specific questions related to your individual application or the process, please use the direct contact at the job advert.

Do you have further questions about work climate at Munters or urgent and important information? Please use the contact field below.

Close
job application process.png

Candidature e consigli

Ci sono modi diversi per mandare la propria candidatura in Munters, ma in genere consigliamo di inviare il proprio curriculum tramite il sistema di gestione delle candidature. Questo ci permette di elaborare i dati senza inconvenienti e rispondere rapidamente alle candidature. Inoltre ti permette di risparmiare tempo e denaro.

Compilare la candidatura richiede solo dai 5 ai 10 minuti ed è possibile allegare i tuoi file. Hai un profilo su XING o LinkedIn? Allora puoi importare i tuoi file direttamente sul nostro sistema di gestione delle candidature.

1. Candidarsi

Puoi candidarti sul nostro sito internet o tramite i Business Network (LinkedIn e Xing). Consigliamo di utilizzare il sistema di gestione delle candidature, che è semplice e veloce da usare.

Dopo aver inviato la tua candidatura riceverai una lettera di conferma entro le 24 ore successive.

2. Processo di selezione

È importante per noi visionare attentamente e nei minimi dettagli tutte le candidature durante il processo di selezione.

Di conseguenza la durata complessiva del processo di selezione può variare in base alla posizione e al numero delle candidature. Solitamente il processo di selezione inizia qualche giorno dopo la pubblicazione dell’annuncio di lavoro. Prevediamo di informarti dello stato della tua candidatura entro 3-5 settimane. Il processo sarà più breve se invii tutti i documenti e le informazioni necessari con il tuo CV completo fin dall’inizio.

3. Colloqui

Se sei stato selezionato per la fase successiva del processo di assunzione, verrai invitato a partecipare ad un colloquio iniziale o a una conversazione preliminare al telefono o su Skype. La tipologia di colloquio dipende dalla tua futura attività e posizione lavorativa. I dettagli del colloquio verranno specificati nella lettera di invito. 

Per alcune posizioni ti inviteremo a partecipare a un secondo colloquio, che può essere tenuto dal manager o da un membro esperto del team del dipartimento in questione. Con il secondo colloquio chiariamo eventuali domande, analizziamo in dettaglio le tue competenze e ti diamo qualche idea su cosa significa lavorare per Munters. Il personale della Risorse umane ti guiderà attraverso tutte le fasi del processo e sarà sempre disponibile per rispondere alle tue domande.

4. Valutazione (opzionale)

Potresti essere invitato ad un Assessment Center, che usiamo a volte per alcune posizioni.

5. Selezione pre-impiego

Le analisi finali dei colloqui e dei candidati richiedono circa una settimana. Riceverai quindi i risultati e le informazioni sulle fasi successive del processo.

La durata complessiva del processo di assunzione può richiedere tra le 4 e le 7 settimane in base alla posizione e al numero di candidature. Revisioniamo con attenzione ciascuna candidatura singolarmente, perché a tutti i candidati deve essere data la stessa possibilità. Di conseguenza il tempo di attesa per ricevere i risultati può variare. Chiediamo di essere pazienti e ringraziamo per la comprensione.

6. Offerta di lavoro

Se il processo di candidatura ha esito positivo riceverai un’offerta di lavoro da Munters.

 

7. Il sistema per la candidatura 

Il sistema offre molte funzionalità:

  • Puoi salvare la tua candidatura online e aggiornarla in seguito.
  • Puoi inserire i tuoi dati e riutilizzarli per candidarti a posizioni diverse.
  • Lo stato della tua candidatura può essere visionato in ogni momento (anche tramite il tuo cellulare).
  • Riceverai una panoramica delle tue candidature aggiornate.
  • Puoi iscriverti ai nostri aggiornamenti sulle nuove posizioni lavorative, così da essere automaticamente informato sugli annunci che corrispondono alle tue necessità.
  • Puoi anche registrarti tramite XING o LinkedIn

I tuoi dati personali sono ovviamente trattati con la massima riservatezza. Per approfondire, consulta qui la nostra informativa sulla riservatezza dei dati

Se preferisci, puoi anche candidarti senza registrarti. Questo vale sia per le posizioni specifiche che per le candidature spontanee.

Dopo aver completato il processo di candidatura, ci piacerebbe avere un tuo parere tramite il sistema di valutazione automatica. 

Siamo esperti

Munters strive to be your perfect employer. Do not hesitate to contact us but firstly check out the "Application &Tips” or “FAQ” section as some of your questions may have the answers here.

For other specific questions related to your individual application or the process, please use the direct contact at the job advert.

Do you have further questions about work climate at Munters or urgent and important information? Please use the contact field below.