Deumidificazione con essiccante rispetto ad altre tecnologie di controllo dell’umidità

Ci sono tre modi principali per rimuovere l’umidità dall’aria: raffreddarla per condensare il vapore acqueo; aumentare la pressione totale, provocando la condensazione; far passare l’aria su un essiccante, che assorbe l’umidità dall’aria grazie alle differenze di pressione del vapore.

Comprendere come funziona l’umidità

Quando si confrontano le diverse tecnologie di controllo dell’umidità disponibili sul mercato, è importante avere una comprensione di base di come funziona l’umidità. I concetti chiave da conoscere sono l’umidità relativa e quella assoluta, e il modo in cui entrambe si rapportano al punto di rugiada e alla condensazione.

Strategie di controllo dell’umidità: deumidificazione vs. riscaldamento

Per diversi processi industriali e applicazioni di conservazione, i sistemi di controllo della temperatura svolgono anche la funzione come soluzioni di controllo dell’umidità. Sebbene il riscaldamento possa fornire un certo livello di controllo dell’umidità, risulta impreciso, inefficiente e costoso. Quando l’umidità è il problema principale, la deumidificazione – non il riscaldamento – rappresenta la soluzione più efficace.

Come funziona la deumidificazione con essiccante

I deumidificatori a essiccante funzionano in modo molto diverso dai deumidificatori a refrigerazione. Invece di raffreddare l’aria per condensarne l’umidità, gli essiccanti attirano l’umidità dall’aria creando un’area a bassa pressione di vapore sulla superficie dell’essiccante. La pressione esercitata dall’acqua presente nell’aria è maggiore, quindi le molecole d’acqua si spostano dall’aria all’essiccante, deumidificando l’aria.

La caratteristica essenziale degli essiccanti è la loro bassa pressione di vapore superficiale. Se l’essiccante è fresco e asciutto, la sua pressione di vapore superficiale è bassa e può attrarre umidità dall’aria, che ha una pressione di vapore elevata quando è umida. Una volta che l’essiccante diventa bagnato e caldo, la sua pressione di vapore superficiale aumenta e rilascia vapore acqueo nell’aria circostante. Il vapore si sposta dall’aria all’essiccante e viceversa a seconda delle differenze di pressione di vapore.

Esistono cinque configurazioni tipiche per i deumidificatori a essiccante: 

  • Torre a spruzzo di liquido
  • Torre a riempimento solido
  • Letto orizzontale rotante
  • Letti verticali multipli
  • Rotore Honeycombe®  

Ciascuna configurazione presenta vantaggi e svantaggi, ma la scelta più efficace per la maggior parte delle applicazioni è generalmente un sistema basato su un rotore Honeycombe®.

Ruote essiccanti e tecnologia del rotore

Una ruota essiccante (nota anche come rotore) è costituita da una struttura semicermica impregnata con un essiccante, montata all’interno di una ruota metallica. La formula specifica dell’essiccante utilizzato viene personalizzata in base all’applicazione e al livello di controllo dell’umidità richiesto.  
 
Leggi di più sulla tecnologia del rotore brevettata Munters qui.

Scelta della giusta soluzione di deumidificazione

Quando si controlla l’umidità tramite deumidificazione, esistono due tecnologie principali – i deumidificatori a essiccante e quelli a refrigerazione. Sebbene entrambe le tecnologie deumidifichino l’aria, hanno proprietà e ambiti di utilizzo molto diversi.

Deumidificatori a essiccante

I deumidificatori a essiccante sono ideali per ambienti critici come la produzione farmaceutica, i magazzini frigoriferi o le camere bianche, poiché offrono prestazioni costanti e affidabili anche nelle condizioni più impegnative. Offrono un controllo dell’umidità costante ed estremamente preciso a qualsiasi temperatura o livello di umidità relativa. Sono gli unici sistemi in grado di mantenere i punti di rugiada precisi ed estremamente bassi richiesti in ambienti critici come la produzione farmaceutica,le camere bianche, la produzione di batterie, i magazzini frigoriferi e l’industria alimentare. I deumidificatori a essiccante rappresentano anche la soluzione più efficiente dal punto di vista energetico e garantiscono costi operativi ridotti.

Deumidificatori a refrigerazione

Queste unità utilizzano bobine fredde per condensare l’umidità presente nell’aria. Offrono le migliori prestazioni in condizioni calde e umide con alti carichi di umidità. Risultano economici in condizioni moderate (ad es., 50 % UR, sopra i 10 °C). Tuttavia, incontrano difficoltà a basse temperature:le bobine possono congelarsi e non riescono a raggiungere in modo affidabile livelli di UR molto bassi. Pur rappresentando una soluzione adeguata in contesti poco esigenti, dove è richiesto un sistema di piccole dimensioni, non sono indicati per la maggior parte delle applicazioni industriali e commerciali.

Deumidificazione a essiccante vs altri metodi | Munters