Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Purpose built for the 2002 Commonwealth Games, Manchester Aquatics Centre attracts 1.2 million visitors per year. Managed by Manchester Sport and Leisure Trust and maintained by Serco Leisure Ltd, the main pool area (pictured) boasts a 50m swimming pool, a 25m diving pool and a leisure pool with two water flumes.
Le Centre Aquatique de Manchester, construit spécifiquement pour les Jeux du Commonwealth de 2002, attire tous les ans 1,2 million de visiteurs. Géré par Manchester Sport and Leisure Trust et dont l'entretien est assuré par Serco Leisure Ltd, le complexe principal de la piscine (en photo) consiste en un bassin de natation de 50 m, un bassin de plongée de 25 m et un bassin de loisirs avec deux toboggans d'eau.
Géré par Manchester Sport and Leisure Trust et dont l'entretien est assuré par Serco Leisure Ltd, le complexe principal de la piscine (en photo) consiste en un bassin de natation de 50 m, un bassin de plongée de 25 m et un bassin de loisirs avec deux toboggans d'eau. Ce grand complexe est le berceau de l'équipe de natation de la ville de Manchester et de l'équipe de water-polo de Grande-Bretagne. Le sous-sol abrite un autre bassin d'entraînement de 50 m qu'utilise l'équipe de nageurs handicapés de l'équipe GB et qui a accueilli les équipes d'Australie et du Brésil lors des Jeux Olympiques de 2012 qui ont eu lieu à Londres. « Le maintien du niveau correct d'humidité aide à protéger le bâtiment des dégâts coûteux et assure un environnement confortable pour les nageurs. En incorporant la technologie ERP (Energy Recovery Purge) de Munters, nous savions que nous pouvions offrir de la valeur ajoutée grâce à des économies d'énergie. »
En tant que berceau de l’équipe de waterpolo de l’équipe GB et comme lieu d’accueil d’une quinzaine d’événements de premier ordre par an, le Centre Aquatique de Manchester doit maintenir un taux d’humidité relative de 55 %, comme l’exigent les directives de la FINA (Fédération Internationale de Natation), l’organisme mondial de réglementation couvrant les sports de natation, de plongée, de water-polo, de natation synchronisée et de natation en eau libre. Il est indispensable de parvenir à contrôler les niveaux d’humidité relative dans le bassin et autour, pour éviter la condensation sur les murs, les plafonds et les vitres, qui peut entraîner la formation de moisissures et se traduire par des coûts inutiles de maintenance et de réparation du bâtiment.
Remise à neuf et installation
Le projet de remise à neuf a été placé sous la gestion de Serco Leisure Ltd et après étude des autres solutions possibles, la solution de Munters a été reconnue en raison de la combinaison d’expertise, de savoir-faire et de service complet d’assistance après-ventes que nous pouvons offrir. L’équipe d’après-ventes de Munters a réalisé la remise à neuf des trois déshumidificateurs MX régénérés au gaz de Munters. Cette opération a nécessité le remplacement de toutes les pièces majeures, le remplacement des anciennes gaines d’air humide et l’incorporation de la technologie ERP (Energy Recovery Purge) de Munters.
Lors des premières discussions qui ont eu lieu à propos du projet de remise à neuf, Serco Leisure Ltd a insisté sur son souhait d’utiliser du polypropylène plutôt que de l’acier inoxydable pour les gaines d’air humide. Les ingénieurs de Munters ont travaillé en étroite collaboration avec le client en vue d’adapter la solution sur mesure afin qu’elle présente le meilleur rendement possible.
Les travaux de remise à neuf ont assuré un milieu confortable pour les nageurs et on prévoit une réduction des coûts énergétiques de 20 % par rapport à la solution précédente. En contrôlant précisément le niveau d’humidité relative à 55 % tout au long de l’année, le bâtiment s’en trouve protégé et les coûts de maintenance réduits. La remise à neuf permet aussi à Serco Leisure Ltd d’en profiter pour remplacer d’autres équipements.
« Jusque-là, nous rechignions à investir dans des équipements neufs en raison des dégâts potentiels que leur auraient fait subir les forts taux d’humidité, » a expliqué Paul Rogers, Directeur technique de Serco Leisure Ltd.
Le système d’alarme en était le parfait exemple. Les appels d’intervention et les frais de maintenance s’en trouveront grandement réduits, ce qui permettra d’économiser des milliers de livres tous les ans. « Sans ces travaux, nous n’aurions pas pu investir dans du matériel neuf, » a expliqué Paul Rogers. « J’ai aussi été impressionné par le processus de remise à neuf et par l’équipe de Munters Service, qui a réalisé l’installation bien plus rapidement que ce à quoi je m’attendais. »
La technologie ERP de Munters peut être fournie soit comme fonctionnalité préinstallée, soit comme projet de rénovation. Elle fonctionne en faisant recycler de l’air dans le cycle de régénération en aval du dispositif de chauffe.
Munters est un chef de file mondial dans le domaine des solutions de traitement de l’air écoénergétique pour le process, le confort intérieur et la protection de l’environnement avec plus de 300 000 installations dans le monde entier.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!