IjsbaanLeuven_indoor.jpg

Amélioré la qualité de la glace et le climat grâce au système de déshumidification Munters

nov. 17, 2014

La patinoire de Louvain en Belgique est une patinoire où se déroule plusieurs activités, Hockey sur glace, patinage artistique ainsi que du patinage disco. L'arène peut accueillir 650 spectateurs et est ouverte toute l'année – sauf pour l’entretien annuel (20 jours) chaque été.

Le MX²55 installé à la patinoire de Louvain a une capacité d'air de 5,500 m3/h et est équipé d’une bobine de chauffage externe. La chaleur excédante produite par l’équipement de refroidissement de l’arène est utilisée pour le préchauffage des roues (rotor) participant au cycle de régénération de dessiccation. En été la température de l'excès de chaleur s’élèvera à 95°C, éliminant ainsi le besoin d’ajouter de la chaleur provenant d'autres sources pour régénérer le rotor. Dans ces périodes, le fonctionnement du déshumidificateur lui-même est limité à une consommation aussi faible que 4 kW de puissance, économisant 36kW / heure lors de l'utilisation. Pendant l'été, une réparation de la glace était nécessaire en raison de l'accumulation de glace qui compromettait la sécurité pour les patineurs. Les 1000 l d'eau utilisées pour chaque réparation, seront désormais inutile.

Avec grande satisfaction Mr. Luk Bursens, propriétaire de la patinoire, conclue que :

« La qualité de la glace s’est considérablement améliorée et les fréquentes interruptions pour les réparations de la glace pendant l’été ne sont plus nécessaires. Le bâtiment nécessite moins d’entretien car les problèmes de condensation et de moisissures ne sont plus rencontrés. Cela garantit un climat beaucoup plus sain pour les athlètes et les spectateurs. Notre système de refroidissement fonctionne moins et la chaleur excédante que nous considérions comme perte est désormais totalement utilisée pour le cycle de régénération»

Skater.JPG
iStock_000031671344Large.jpg