Kampffmeier_driver.jpg

Munters empêche la formation de condensation dans les citernes chez Kampffmeyer Mills à Berlin

nov. 11, 2014

Le groupe Kampffmeyer Milling, dont le siège social est à Hamburg en Allemagne, gère une production répartie sur 9 sites différents. La société est le premier fournisseur de produits à base de grains moulus pour l'industrie alimentaire et la boulangerie en Allemagne avec une production répondant aux normes les plus strictes.

La condensation est un problème permanent pour les transports routiers car la qualité du produit est immédiatement affectée par le risque de moisissure et de prolifération de bactéries. De plus, le déchargement du produit peut être perturbé et ralenti par l'agglomération du produit.Depuis plus de 7 à 8 ans, les moulins Kampffmeyer de Berlin sont à la recherche d'une solution simple, efficace et abordable pour éliminer ce problème de la condensation. Différentes solutions ont été testées, mais ce n’est que lorsque Feldbinder, le fournisseur de la remorque à citerne a recommandé le Munters DrytainerTM que la bonne solution fut enfinn trouvée.

Le système de déshumidification DrytainerTM a été installé sur un véhicule et aujourd'hui le responsable de la logistique Manuela Ziem nous dit que " Grâce au DrytainerTM nous livrons toujours un produit de la plus haute qualité à nos clients dans une citerne totalement exempte de condensation. L'environnement de transport garanti sec nous permet de nous démarquer face à nos concurrents et est fortement apprécié par nos clients". Le déshumidificateur DrytainerTM est installé de façon pratique et propre sur le véhicule et de l'air sec est envoyé dans le volume de transport à l'intérieur de la citerne. Le point de rosée à l'intérieur de la citerne est maintenu inférieur au point de rosée de l'extérieur afin d'éviter la formation de condensation.

Pendant le chargement de la farine chaude dans la citerne lors des journées froides en hiver, le conducteur du véhicule raccorde le DrytainerTM au secteur (ou l'alimente à partir de la batterie du véhicule) quelque temps avant le remplissage.
“Même par un froid matin d’hiver, la citerne reste totalement sèche après le remplissage. Cela n’aurait jamais été possible sans le DrytainerTM ! ", explique M. Ziemon, le conducteur.

La meilleure solution disponible

Feldbinder est l’un des plus importants fabricants en Europe de remorques à citerne et à réservoir, de wagons de chemin de fer et de conteneurs en aluminium et en inox sur mesure pour le transport de liquides et de poudres.

Le responsable de la R&D, M. Rainald Schulz, trouve que le système de déshumidification DrytainerTM est le meilleur système pour résoudre les problèmes de condensation lors du transport par route.

M. Schulz confirme que la fréquence des cycles de nettoyage peut être fortement réduite en contrôlant l’humidité à l’intérieur de la citerne, ce qui permet d’économiser de la main-d’œuvre et des détergents.

DryTainer_closeup.jpg
Kampffmeier_Truck_and_silo.jpg