Lasik.jpg

La déshumidification restaure les équipements pour la chirurgie oculaire

mai 7, 2015

Un centre médical nouvellement construit destiné à fournir une chirurgie oculaire de réfraction de la cornée aux patients afin de réduire leur dépendance à l'égard des lunettes ou des lentilles de contact en remodelant la cornée grâce à des équipements de haute précision a fait appel à Munters. Le système HVAC existant utilisé dans la salle d’opération ne pouvait plus délivrer la température et le taux d’humidité adéquat.

Les études ont montré que les opérations  de réfractions réussies exigent un environnement ultra contrôlé. Cela signifie des variations de température de +/-0.5 et des variations de +/- 2% de l’humidité relative dans une période de 10 minutes. Si la pièce ne répond pas aux conditions, l’opération ne peut pas avoir lieu. En conséquence, le nouveau bloc opératoire était temporairement inutilisable, et les opérations chirurgicales ont dues être effectuées hors site.

De toute évidence, la priorité était d'obtenir un bloc opératoire opérationnel dès que possible. Kroeschell Inc., société d'ingénierie mécanique, basée à Chicago, a été choisie pour évaluer et faire des recommandations pour corriger le problème.

D’après Steve Cooper, vice-président de Kroeschell, une analyse a déterminé que la bobine d’eau glacée ne permettait pas à la température de l’air d’évacuation d’être inférieure à 10 degrés. Par conséquent, le taux d’humidité dans la pièce n’aurait pas pu être inférieur à 50%, alors que les conditions exigées sont de 20-11°c, 40-45% HR.

Un déshumidificateur autonome est la solution

Kroeschelle , Inc a recommandé un déshumidificateur déshydratant Munters autonome composé de la roue de dessiccation, qui est capable de collecter et libérer l’eau six fois par heure, 24/7. En plus de la roue de dessiccation, l'unité comprend un système de filtration, un ventilateur d'alimentation, un réchauffeur de réactivation et un ventilateur d'évacuation pour la roue.

L’air frais extérieur rentre à l’intérieur du déshumidificateur, celui-ci est programmé pour maintenir une humidité relative de 43 %, et qui ensuite rentre dans l’unité de traitement de l’air alimentant la pièce. Les capteurs de température et d’humidité de la pièce contrôlent la vanne, le dispositif de chauffage du conduit électrique et l'humidificateur pour maintenir les paramètres de conception.

Précision sans précédent

Le projet a été un succès retentissant, des opérations chirurgicales ont commencé immédiatement après l’installation du nouveau système, des opérations sans interruption permettant de respecter le calendrier. Le personnel médical rapporte que le système offre des variations de l’humidité de /-0.6% - des performances inégalées dans les autres centres chirurgicaux du pays.

« Nous sommes très fiers des résultats de ce projet, » Steve Cooper.  « Le déshumidificateur Munters a offert une rapide et une abordable solution pour un centre médical avec des exigences extraordinaires. Cela nous indique aussi que le produit a des possibilités d'application partout où la conception originale de l'eau réfrigérée manque son objectif en matière de charge latente. »