Desiccant dehumidification compared to other humidity control technologies
There are three primary ways to remove moisture from air: Cooling it to condense the water vapor; Increasing its total pressure, causing condensation; Passing the air over a desiccant, which pulls moisture from the air through differences in vapor pressures.

Comprendre le fonctionnement de l’humidité
Lors de la comparaison des différentes technologies de contrôle de l’humidité disponibles sur le marché, il est important d’avoir une compréhension de base du fonctionnement de l’humidité. Les concepts clés à comprendre sont l’humidité relative vs. absolue, et leur relation avec le point de rosée et la condensation.
Stratégies de contrôle de l’humidité : déshumidification vs. chauffage
Pour de nombreux procédés industriels et applications de conservation, les systèmes de contrôle de la température servent également de solutions de contrôle de l’humidité. Bien que le chauffage puisse apporter un certain niveau de contrôle de l’humidité, il est imprécis, inefficace et coûteux. Lorsque l’humidité est le problème principal, la déshumidification – et non le chauffage – est la solution la plus efficace.
Comment fonctionne la déshumidification par dessiccant
Les déshumidificateurs à dessiccant fonctionnent très différemment des déshumidificateurs à base de réfrigération. Au lieu de refroidir l’air pour condenser son humidité, les dessiccants attirent l’humidité de l’air en créant une zone de basse pression de vapeur à la surface du dessiccant. La pression exercée par l’eau dans l’air est plus élevée, donc les molécules d’eau passent de l’air au dessiccant, et l’air est déshumidifié.
La caractéristique essentielle des dessiccants est leur faible pression de vapeur superficielle. Si le dessiccant est frais et sec, sa pression de vapeur superficielle est basse et il peut attirer l’humidité de l’air, qui a une pression de vapeur élevée lorsqu’il est humide. Une fois que le dessiccant devient humide et chaud, sa pression de vapeur superficielle est élevée, et il libère de la vapeur d’eau dans l’air ambiant. La vapeur se déplace de l’air vers le dessiccant et inversement en fonction des différences de pression de vapeur.
Il existe cinq configurations typiques pour les déshumidificateurs à dessiccant :
- Tour à pulvérisation liquide
- Tour rempli solide
- Lit horizontal rotatif
- Multiples lits verticaux
- Honeycombe® rotatif
Chaque configuration présente des avantages et des inconvénients, mais le choix le plus efficace pour la plupart des applications est généralement un système basé sur un rotor Honeycombe®.
Roues déshydratantes et technologie du rotor
Une roue déshydratante (également appelée rotor) se compose d’une structure semi-céramique imprégnée de déshydratant, placée à l’intérieur d’une roue métallique. La formule exacte du déshydratant utilisé est personnalisée en fonction de l’application et du niveau de contrôle de l’humidité requis.
En savoir plus sur la technologie de rotor brevetée de Munters ici.
Choisir la bonne solution de déshumidification
Lorsqu’on contrôle l’humidité par déshumidification, deux technologies largement disponibles existent – les déshumidificateurs à dessiccant et à réfrigération. Bien que les deux technologies déshumidifient l’air, elles présentent des propriétés et des usages très différents.