Gestion climatique durable et précise dans le centre d'apprentissage et d'innovation Archive
Lors de la construction du centre d'apprentissage et d'innovation (LIC) de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) et de l'Université Libre de Bruxelles (ULB), il était essentiel de disposer d'un système de climatisation précis pour les salles d'archives.
Munters a été sélectionné par Arcadis, leader mondial dans la fourniture de solutions intelligentes et durables en matière de conception, d'ingénierie et de conseil pour les actifs naturels et bâtis, comme partenaire idéal pour fournir une solution fiable et économe en énergie afin de préserver les documents et matériaux de valeur.
« La durabilité était primordiale dans la construction du LIC, tant en termes d'utilisation des matériaux que de consommation d'énergie. Notre objectif était de réduire au minimum la consommation d'énergie, ce qui a conduit à plusieurs améliorations, notamment au niveau de la ventilation, où Munters a fait une grande différence. » - Thomas Haustraete, chef de projet à la VUB
La recette pour un climat d'archivage parfait
Le contrôle climatique est essentiel
Les fluctuations de température et d'humidité peuvent avoir des effets néfastes sur les documents et les objets, et une humidité trop élevée augmente le risque de moisissure et de dégradation des matériaux. Une humidité trop faible peut provoquer le dessèchement et la fragilisation du papier et d'autres matériaux délicats.
Pour le LIC, un environnement stable et contrôlé avec précision était une priorité absolue.
Une collaboration innovante
L'expertise de Munters en matière de contrôle de l'humidité a été cruciale pour les archives du LIC, et sa capacité à agir en tant que partenaire de réflexion s'est avérée inestimable. Par exemple, de nombreuses consultations ont eu lieu pendant la phase de conception, ce qui a permis de garantir le bon déroulement de l'installation. Cette approche axée sur le projet dès le début a permis à toutes les parties de compter sur un excellent résultat.
Une solution parfaitement adaptée
Chaque système de déshumidification est conçu en fonction des besoins des clients. Munters utilise des outils internes pour sélectionner, configurer et calculer des systèmes adaptés au projet, ce qui permet à Arcadis d'être encore plus ambitieux dans sa conception.

Expertise à toutes les étapes du projet
« Munters n'est pas seulement un fournisseur de technologies climatiques essentielles, mais réfléchit aussi activement avec ses clients. C'est ce qui fait notre force. Le projet LIC en est un excellent exemple : déterminer le bon concept a été un défi, mais nous sommes fiers d'avoir participé à toutes les étapes, de la conception à la livraison.
Nous investissons en permanence dans notre département R&D afin de développer des solutions respectueuses de l'environnement et efficaces sur le plan énergétique. En tant que fabricant, nous sommes constamment à l'écoute des besoins du marché et cherchons à adapter notre développement et notre innovation en conséquence. »
- Wouter Adriaens, ingénieur d'application chez Munters

Ventilation polyvalente pour les salles d'archives
Aujourd'hui, un système ML1100PLUS est installé dans la salle d'archives du LIC : un système climatique modulaire capable de refroidir, chauffer, humidifier et déshumidifier la pièce de manière très efficace sur le plan énergétique. La Vrije Universiteit Brussel avait fixé des normes de performance strictes avec des limites très spécifiques en matière d'humidité et de température :
- Les normes d'archivage du LIC sont de 18 °C et 45 % d'humidité relative (HR).
- Conditions stables de 1 °C et 3 % sur une période de 24 heures.
- Maintenir les fluctuations à ±2 °C et 5 % sur une plus longue période
Grâce au serpentin de refroidissement et de chauffage, à l'humidificateur et au déshumidificateur précis du ML1100PLUS, la pièce reste toujours dans ces normes sans aucun problème.
Les applications du ML1100PLUS sont très variées. Le système est idéal pour les salles de stockage et les archives, comme celles du LIC, mais il a également fait ses preuves dans les musées et les galeries, les salles blanches et les laboratoires, pour la production alimentaire, ainsi que pour les salles d'emballage, de remplissage et de capsulage dans les chaînes de production pharmaceutiques et industrielles.
« En collaboration avec Wouter Adriaens de Munters, nous avons déterminé chez Arcadis comment le groupe d'air devait être construit et fonctionner. Nous avons également examiné ensemble la surpression et l'étanchéité à l'air dans les archives. La coopération s'est très bien déroulée, tant au niveau de la conception que de l'exécution. Il s'agit clairement d'une collaboration réussie ! » - Vera Desoppere, ingénieure de projet senior chez Arcadis
Qu'est-ce qui rend cette solution de ventilation si spéciale ?

Une solution pérenne
Fort de 70 ans d'expérience dans la gestion climatique, Munters continue d'investir dans des technologies innovantes afin de développer des solutions climatiques durables et efficaces sur le plan énergétique. L'installation mise en place au LIC illustre parfaitement comment une ingénierie de pointe et une collaboration étroite peuvent aboutir à une solution pérenne.
Discutez avec nous

Principaux avantages du ML1100PLUS
Le ML1100PLUS assure un contrôle précis du climat en maintenant des niveaux de température et d'humidité stables dans le respect de normes strictes. Conçu pour être économe en énergie, il contribue à réduire les coûts d'exploitation tout en favorisant la réalisation des objectifs de développement durable. Compact et modulaire, il s'adapte à divers environnements, tandis que sa construction robuste nécessite très peu d'entretien au fil du temps.
Voir le produit
Vous souhaitez améliorer votre climat intérieur ?
Que vous travailliez dans le secteur pharmaceutique, agroalimentaire, de la fabrication de batteries ou de la conservation, Munters propose des solutions sur mesure qui garantissent des performances optimales dans tous les secteurs. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « Parler à un expert » ci-dessous, de remplir notre formulaire de contact et l'un de nos spécialistes en traitement de l'air vous contactera pour vous aider à trouver la solution qui vous convient.