Lasse Horacio.jpg

Munters en JPA Calatayud-España

Del 23 al 25 de octubre se realizaron las JPA (Jornadas Profesionales de Avicultura) en Calatayud-España, a 200 km al este de Madrid.

Del 23 al 25 de octubre se realizaron las JPA (Jornadas Profesionales de Avicultura) en Calatayud-España, a 200 km al este de Madrid.

El evento contó con la participación de más de 300 personas de los segmentos de pollos y ponedoras entre profesionales, técnicos de los principales integradores, investigadores y agricultores.

Fue por lo tanto, la situación perfecta para que Munters participara y ofreciera una presentación a cerca de "¿Cómo mejorar la eficiencia de las producciones avícolas?".

Lasse Kiel Madsen, gerente del sector Segment Layer, brindó una visión general de Munters y se centró en las tendencias futuras que se esperan que la industria avícola, evidenciando un crecimiento de la demanda (+ 35% de producción de carne de ave para el año 2035 según Rabobank) con menos recursos. Lasse también ha subrayado los pasos rápidos que la industria avícola está haciendo hacia el análisis de datos, dando una idea de los posibles resultados para los integradores y mostrando la tecnología disponible de Munters a través de MTech.

Lasse concluyó su presentación explicando cómo el IoT (Internet de las Cosas) permitirá mejorar la eficiencia en las granjas (menores costes de instalación, reacción inmediata en caso de falla de un componente y mejor interacción entre los ventiladores Munters Drive y el controlador de clima Rotem).

La segunda parte del discurso fue dada por Horacio Mónaco (Global Product Manager Munters Drive) en español (su lengua materna) sobre Munters Drive. Horacio explicó la tecnología de Munters Drive, las grandes ventajas sobre el sistema de correa y polea estándar y las posibles mejoras en la eficiencia que brinda esta tecnología.
Por medio de un muy buen ejemplo, Horacio demostró cómo era posible ahorrar hasta un 30% de la electricidad utilizada para el ventilador de extracción en un establecimiento si estaba equipado con Munters Drive en lugar de los ventiladores estándar.

Además, se subrayó que, de acuerdo con nuestras pruebas de campo, ¡se pueden ahorrar hasta 6 toneladas de alimento (en 1 casa) durante un año!

La presentación ha resultado realmente interesante para los distribuidores/agentes de Munters que asistieron al evento ya que se les ha dado varios argumentos de venta para un producto que tiene pocos competidores en el mercado.

Al mismo tiempo, los integradores centraron su atención en las posibilidades dadas por el análisis de datos y en los ahorros de alimentación que podrían ser posibles con una ventilación precisa con Munters Drive.

DSC_3837-0000.jpg
DSC_3845-0003.jpg
DSC_3855-0005.jpg