Replace low performing desiccant rotor.

¡Cambie el rotor con bajo rendimiento antes de poner en riesgo su perfecta climatización!

Un deshumidificador con un rotor desecante con baja capacidad dejará de cumplir las condiciones de diseño originales. En plantas de producción, esto es negativo, dado que pueden verse afectadas tanto la capacidad productiva como la calidad del producto.

¿POR QUÉ CORRER EL RIESGO DE UTILIZAR UN ROTOR CON UN RENDIMIENTO BAJO?

El núcleo de cualquier deshumidificador Munters es el rotor desecante (rueda). Un rotor protegido de forma adecuada en un deshumidificador al que se le realiza el mantenimiento correspondiente durará mucho tiempo y le ayudará a conseguir la climatización perfecta que desea año tras año.
Si la capacidad de este comienza a descender, podría toparse con dificultades para conseguir las condiciones especificadas originalmente, y dejaría de disfrutar de las ventajas que este ofrecía. El efecto sobre la capacidad productiva o la calidad del producto podría llegar a ser patente y las consecuencias, caras.

Cambiar un rotor que no funciona bien requiere de una inversión, pero cuando se compara con la posible pérdida de ganancias o un daño irreparable, la inversión compensa. Volverá a recuperar la productividad y las condiciones de almacenamiento, así como el consumo de energía.

Un deshumidificador con un rotor que no funcione a pleno rendimiento provoca que el calentador de reactivación consuma más energía de lo habitual al intentar compensar el bajo rendimiento. Dado que el calentador es el elemento del deshumidificador que más consume, esta situación provoca un consumo energético caro e innecesario.

Si Munters Global Services le cambia el rotor, se asegurará no solo de que quede correctamente instalado, sino de que la nueva puesta en marcha sea la adecuada y, de este modo, se consiga el rendimiento óptimo, el consumo mínimo de energía y los costes operativos más reducidos posibles.

Lea el caso práctico para comprobar el ahorro que supone cambiar un rotor con bajo rendimiento

 

Munters Comprobación de rendimiento

Leer más

¿CÓMO SÉ SI EL ROTOR FUNCIONA A PLENO RENDIMIENTO?

Munters Global Services ofrece una «Comprobación del rendimiento» para determinar el estado del rotor. Las pruebas que se llevan a cabo durante la comprobación del rendimiento sirven para determinar la capacidad del rotor e identificar si es necesario cambiarlo. No es suficiente con efectuar un reconocimiento visual, dado que pueden existir pequeñas partículas y contaminantes aéreos invisibles para la vista cuyos efectos pueden ser considerables.
Llámenos para que realicemos una comprobación del rendimiento si el deshumidificador

  • parece haber dejado de ofrecer las condiciones deseadas,
  • no se ha sometido a mantenimiento preventivo o
  • lleva sin usarse una temporada.

EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PROLONGA LA VIDA ÚTIL DEL DESHUMIDIFICADOR Y EL ROTOR

Para conseguir la máxima protección del deshumidificador en el futuro, le recomendamos que solicite un Contrato de mantenimiento ServiceCaire™

De este modo, podremos cerciorarnos de que a su deshumidificador se le realiza el mantenimiento necesario. La visita de ServiceCaire™ incluye diversos trabajos, como la revisión de los filtros, de los componentes críticos, los sensores, la funcionalidad, el rendimiento y, si fuera preciso, el cambio de los filtros. En función de la gravedad de los problemas, del entorno y del uso que se haga del equipo, podremos determinar cuál es la periodicidad de mantenimiento más adecuada. Contratar el mantenimiento con ServiceCaire™ es la manera más eficiente de garantizar una vida útil prolongada del rotor y el deshumidificador.

Obtenga más información sobre ServiceCaire™