Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Munters award-winning SyCool Split provides an efficient cooling solution for new and retrofit installations where access to a suitable water supply may be limited, expensive or unreliable.
The system is available in 400 kW blocks of cooling capacity. Thermosyphon heat exchangers move heat from the data center to ambient through the
evaporation of liquid refrigerant in the SyCool CRAH, and condensing of the same refrigerant in the SyCool condenser. The CRAH is connected to the
condenser with refrigerant piping allowing up to 500’ of separation. As long as the condenser receives air cooler than the CRAH, heat is exchanged passively
for “free cooling” of the data center.
SyCool thermal effectiveness is nominally 70%, which greatly exceeds that of competing refrigerant based economizer systems.
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!