Hilfe bei Fragen

Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.

Beenden
dkcpnkito_Siemens_DryingRoom.JPG

Trockenräume

Textilien können schnell, effektiv und effizient mittels Luftentfeuchtung getrocknet werden

Durch die Entfeuchtung des Trockenraums kann gänzlich auf das Heizen verzichtet werden, da Munters Sorptionsentfeuchter auch in unbeheizten Räumen mit hoher Kapazität arbeiten.

Die Theorie hinter dem Trocknen von Textilien

Um Textilien zu trocknen, muss ein Unterschied im Dampfdruck zwischen der Trocknungsluft und den Textilien erzeugt werden - je größer die Differenz, desto kürzer die Trocknungszeit. In der Sorptionsentfeuchtung wird diese Differenz durch Zufuhr von trockener Luft mit einem sehr niedrigen Dampfdruck = geringer Wassergehalt gewährleistet.

Diese Methode erzeugt Trocknungsbedingungen, wie man sie an einem schönen, trockenen Sommertag mit leichtem Wind vorfindet, an dem die Textilien im Freien in Rekordzeit trocknen.

Zur Simulation des Windes setzt Munters einen Umluftventilator ein, der die Freisetzung der Feuchtigkeit aus den Textilien an die Luft unterstützt. Die Feuchte aus der Luft wird dann durch den Sorptionsentfeuchter entfernt. Dieses Verfahren verkürzt die Trocknungszeit erheblich.

Beim Trocknen mittels Wärme oder Kondensationsentfeuchtung wird die Lufttemperatur erhöht und ein hoher Dampfdruck erzeugt. Dieser hohe Druck birgt die Gefahr, dass Feuchtigkeit in die Gebäudesubstanz eindringt. Durch den geringen Dampfdruck bei der Sorptionsentfeuchtung werden  Schäden am Gebäude verhindert. Die Energiekosten sind zudem im Vergleich zum Heizen drastisch geringer.

Militärische und zivile Einsatzbereiche

Das dänische Militär war mit unter den Ersten, die von der Trocknung der Ausrüstung und Kleidung mittels Entfeuchtung profitierten. Das Militär verfügt über große Trockenräume, in denen Tauchanzüge, Rettungskleidung, etc. in kürzester Zeit zu möglichst niedrigen Kosten getrocknet werden. Diverse Kommando- und Kampfschwimmereinheiten, Flugstaffeln und das Feuerlöschpersonal setzen die sogenannte Munters-Lösung in insgesamt 50-60 militärischen Trockenräumen ein.

Die Munters-Lösung verbreitet sich auch mehr und mehr im zivilen Leben, da viele Unternehmen mittlerweile Trockenräume für ihre Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Dies gilt nicht nur für Polizeistationen, wo Mitarbeiter von der Privatkleidung zur Uniform wechseln. Immer mehr Angestellte fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit und nutzen Dusch- und Umkleideräume, die über gut funktionierende Trocknungseinrichtungen verfügen sollten. Firmen wie Oticon, Aalborg Portland und andere stellen Umkleideräume für die Mitarbeiter zur Verfügung, in denen die Munters-Lösung für eine schnelle und effiziente Trocknung von Kleidung und Handtüchern sorgt.

Auch Wohnungsgenossenschaften mit gemeinsam genutzten Trockenräumen setzen diese Lösung ein. Die Wäsche trocknet viel schneller als zuvor, so dass die Belegungsdauer des Raumes kürzer ist und mehr Menschen ihre Wäsche dort trocknen können. Da es sich trotz hoher Temperaturen und Luftfeuchte nicht mehr so tropisch anfühlt, gestaltet sich der Aufenthalt im Trockenraum während des Wäscheaufhängens wesentlich angenehmer.

  • Probleme, die wir lösen

    Luftqualität und Behaglichkeit

    Raumluftqualität, engl. Indoor Air Quality (IAQ), wird durch luftgetragene Stoffe wie Staub, Pollen, Schimmel und flüchtige organischen Verbindungen (VOCs) beeinträchtigt.

    Erfahren Sie mehr

    Korrosion

    Korrosion bzw. die Oxidation von Metall wird durch Feuchtigkeit in der Luft stark beeinflusst.

    Erfahren Sie mehr

    Kondensation

    Wasser wird beim Verdampfen zu Wasserdampf. Kommt dieser Wasserdampf mit kühlen Oberflächen in Kontakt, bilden sich Kondensationstropfen an Wänden, Decken und Produkten.

    Erfahren Sie mehr

    Schimmel und Bakterien

    Feuchte Luft, die Bakterien enthält, erhöht das Kontaminationsrisiko in der Produktion und während der Lagerung.

    Erfahren Sie mehr
  • Kompetenzbereiche

  • Relevante Produkte

    • DDS Dehumidification System

      Basic desiccant dehumidifiers or custom total environmental control…

      Sehen Sie mehr

      DryCool® ERV

      The Munters DryCool® ERV product combines the benefits of desiccant…

      Sehen Sie mehr

      DryCool® Standard

      Primarily designed to be a dedicated outdoor air unit delivering space…

      Sehen Sie mehr
    • Alles anzeigen

Wir sind Experten

Wir kennen unsere Produkte und
leiten Ihre Kontaktinformation
an den richtigen Ansprechpartner
in Ihrem Land weiter.