SPOTLIGHT: Luftfeuchtigkeit als unsichtbarer Effizienzfaktor in Produktionsumgebungen
Jun 16, 2026
Luftfeuchtigkeit als unsichtbarer Effizienzfaktor in Produktionsumgebungen
Die Produktion läuft auf Hochtouren: Rohstoffe werden gemahlen, gemischt und verarbeitet. Prozesse greifen ineinander, bis plötzlich eine Störung den Ablauf unterbricht und die Förderanlagen stillstehen. Ein Wartungsteam muss gerufen werden und wertvolle Produktionszeit geht verloren. Solche Situationen sind keine Seltenheit im Produktionsalltag. Bei einem Anlagenstillstand kommt es nicht nur zum Produktionsausfall, sondern auch zu Mehrkosten und Lieferverzögerungen. Die oft unterschätzte Ursache, die vielen dieser Störungen zu Grunde liegt, ist eine unzureichend kontrollierte Luftfeuchtigkeit.
Wenn Feuchtigkeit Prozesse ausbremst
Ein typisches Beispiel ist die pneumatische Förderung von Pulvern und Granulaten. Durch Druckerhöhung in der Förderleitung und Temperaturveränderungen steigt die relative Luftfeuchtigkeit lokal an. Die Folge: Kondensation.
Die Feuchtigkeit verbindet sich mit dem Produkt:
- Pulver verklumpt
- Materialien haften an Rohrleitungen
- Ablagerungen entstehen
- Leitungen verstopfen
Im schlimmsten Fall führt dies zu Anlagenstillständen, Beschädigungen an Komponenten und ungeplanten Wartungseinsätzen.
Herausforderungen bei der Lagerung und Silotechnik
Auch bei der Rohstofflagerung spielt die Luftfeuchtigkeit eine entscheidende Rolle. Temperaturunterschiede, beispielsweise zwischen Tag und Nacht, führen zu Schwankungen der relativen Luftfeuchtigkeit im Silo.
Die Auswirkungen:
- Die Produkte nehmen Feuchtigkeit auf
- ihre Fließfähigkeit wird reduziert
- es kommt zu Anbackungen an den Silowänden
- die Schimmelbildung kann begünstigt werden.
Neben Qualitätsverlusten kann dies auch sicherheitskritische Situationen verursachen, etwa durch ungleichmäßige Lastverteilungen im Silo.
Die Lösung: Präzise Feuchteregelung
Eine kontrollierte Luftfeuchtigkeit ist entscheidend für stabile und effiziente Produktionsprozesse. Mit den Entfeuchtungslösungen von Munters wird die Luft gezielt konditioniert:
- Konstante, niedrige Feuchtewerte in der Förderluft
- Vermeidung von Kondensation in Rohrleitungen
- Sicherstellung der Produktqualität
- Reduzierung ungeplanter Stillstände
Vor der Verdichtung wird die Prozessluft getrocknet, sodass sie auch unter Druck kein kritisches Feuchtelevel erreicht. In Siloanwendungen sorgt trockene Luft für stabile Lagerbedingungen, unabhängig von äußeren klimatischen Einflüssen.
Mehr Effizienz, mehr Prozesssicherheit
Durch den Einsatz von Munters-Luftentfeuchtungssystemen profitieren Sie von
- einer höheren Anlagenverfügbarkeit
- planbaren und stabilen Prozessen
- reduzierte Wartungskosten
- einer verbesserten Produktqualität.
Ein häufig übersehener Einflussfaktor lässt sich so gezielt steuern und sorgt für einen reibungslosen Produktionsprozess.

Im Frühjahr und Herbst treten feuchte Luft und kühlere Temperaturen häufig zusammen auf und verursachen somit vermehrt Störungen in Prozessabläufen.
Autor: Stefan Dickmann – Senior Sales Specialist, Munters GmbH