Desiccant dehumidification compared to other humidity control technologies
There are three primary ways to remove moisture from air: Cooling it to condense the water vapor; Increasing its total pressure, causing condensation; Passing the air over a desiccant, which pulls moisture from the air through differences in vapor pressures.

Verstehen, wie Feuchtigkeit funktioniert
Beim Vergleich der verschiedenen auf dem Markt verfügbaren Technologien zur Feuchtigkeitskontrolle ist es wichtig, ein grundlegendes Verständnis dafür zu haben, wie Feuchtigkeit funktioniert. Wichtige Konzepte sind relative vs. absolute Feuchtigkeit und deren Zusammenhang mit Taupunkt und Kondensation.
Strategien zur Feuchtigkeitskontrolle: Entfeuchtung vs. Heizen
Für eine Reihe von industriellen Prozessen und Konservierungsanwendungen erfüllen Temperaturregelsysteme eine doppelte Funktion als Lösungen zur Feuchtigkeitskontrolle. Während Heizen ein gewisses Maß an Feuchtigkeitskontrolle bieten kann, ist es ungenau, ineffizient und teuer. Wenn Feuchtigkeit das Hauptproblem ist, ist Entfeuchtung – nicht Heizen – die effektivste Lösung.
Wie die Adsorptionstrocknung funktioniert
Adsorptionstrockner arbeiten ganz anders als kältemittelbasierte Entfeuchter. Anstatt die Luft abzukühlen, um ihre Feuchtigkeit zu kondensieren, ziehen Adsorbentien die Feuchtigkeit aus der Luft an, indem sie an ihrer Oberfläche einen Bereich mit niedrigem Dampfdruck erzeugen. Der Druck des Wassers in der Luft ist höher, sodass die Wassermoleküle von der Luft zum Adsorbens wandern und die Luft entfeuchtet wird.
Das wesentliche Merkmal von Adsorbentien ist ihr niedriger Oberflächendampfdruck. Wenn das Adsorbens kühl und trocken ist, ist sein Oberflächendampfdruck niedrig und es kann Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen, die bei hoher Feuchtigkeit einen hohen Dampfdruck hat. Sobald das Adsorbens feucht und heiß wird, ist sein Oberflächendampfdruck hoch und es gibt Wasserdampf an die Umgebungsluft ab. Der Dampf bewegt sich je nach Dampfdruckunterschieden von der Luft zum Adsorbens und wieder zurück.
Es gibt fünf typische Konfigurationen für Adsorptionstrockner:
- Flüssigkeitssprüh-Turm
- Feststoff-Gepackter Turm
- Rotierendes horizontales Bett
- Mehrfach-Vertikalbett
- Rotierender Honeycombe®
Jede Konfiguration hat Vor- und Nachteile, aber die wirksamste Wahl für die meisten Anwendungen ist in der Regel ein System, das auf einem Honeycombe®-Rotor basiert.
Adsorptionräder und Rotortechnologie
Ein Adsorptionsrad (auch Rotor genannt) besteht aus einer halbkeramischen Struktur, die mit einem Adsorbens imprägniert ist und in einem Metallrad eingesetzt wird. Die genaue Zusammensetzung des verwendeten Adsorbens wird je nach Anwendung und gewünschtem Feuchtigkeitskontrollniveau angepasst.
Lesen Sie hier mehr über die von Munters patentierte Rotortechnologie.
Die richtige Entfeuchtungslösung auswählen
Bei der Feuchtigkeitskontrolle durch Entfeuchtung gibt es zwei weit verbreitete Technologien – Adsorptions- und Kälteentfeuchter. Beide Technologien entfeuchten die Luft, haben jedoch sehr unterschiedliche Eigenschaften und Einsatzbereiche.