Adsorptionstrocknung im Vergleich zu anderen Technologien zur Feuchtigkeitskontrolle

Es gibt drei Hauptmethoden, um Feuchtigkeit aus der Luft zu entfernen: Abkühlung, um den Wasserdampf zu kondensieren; Erhöhung des Gesamtdrucks, wodurch Kondensation entsteht; Leitung der Luft über ein Adsorptionsmittel, das durch Unterschiede im Dampfdruck Feuchtigkeit aus der Luft zieht.

Verstehen, wie Feuchtigkeit funktioniert

Beim Vergleich der verschiedenen auf dem Markt verfügbaren Technologien zur Feuchtigkeitskontrolle ist es wichtig, ein grundlegendes Verständnis dafür zu haben, wie Feuchtigkeit funktioniert. Wichtige Konzepte sind relative vs. absolute Feuchtigkeit und deren Zusammenhang mit Taupunkt und Kondensation.

Strategien zur Feuchtigkeitskontrolle: Entfeuchtung vs. Heizen

Für eine Reihe von industriellen Prozessen und Konservierungsanwendungen erfüllen Temperaturregelsysteme eine doppelte Funktion als Lösungen zur Feuchtigkeitskontrolle. Während Heizen ein gewisses Maß an Feuchtigkeitskontrolle bieten kann, ist es ungenau, ineffizient und teuer. Wenn Feuchtigkeit das Hauptproblem ist, ist Entfeuchtung – nicht Heizen – die effektivste Lösung.

Wie die Adsorptionstrocknung funktioniert 

Adsorptionstrockner arbeiten ganz anders als kältemittelbasierte Entfeuchter. Anstatt die Luft abzukühlen, um ihre Feuchtigkeit zu kondensieren, ziehen Adsorbentien die Feuchtigkeit aus der Luft an, indem sie an ihrer Oberfläche einen Bereich mit niedrigem Dampfdruck erzeugen. Der Druck des Wassers in der Luft ist höher, sodass die Wassermoleküle von der Luft zum Adsorbens wandern und die Luft entfeuchtet wird.

Das wesentliche Merkmal von Adsorbentien ist ihr niedriger Oberflächendampfdruck. Wenn das Adsorbens kühl und trocken ist, ist sein Oberflächendampfdruck niedrig und es kann Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen, die bei hoher Feuchtigkeit einen hohen Dampfdruck hat. Sobald das Adsorbens feucht und heiß wird, ist sein Oberflächendampfdruck hoch und es gibt Wasserdampf an die Umgebungsluft ab. Der Dampf bewegt sich je nach Dampfdruckunterschieden von der Luft zum Adsorbens und wieder zurück.

Es gibt fünf typische Konfigurationen für Adsorptionstrockner: 

  • Flüssigkeitssprüh-Turm
  • Feststoff-Gepackter Turm
  • Rotierendes horizontales Bett
  • Mehrfach-Vertikalbett
  • Rotierender Honeycombe® 

Jede Konfiguration hat Vor- und Nachteile, aber die wirksamste Wahl für die meisten Anwendungen ist in der Regel ein System, das auf einem Honeycombe®-Rotor basiert.  

Adsorptionräder und Rotortechnologie

Ein Adsorptionsrad (auch Rotor genannt) besteht aus einer halbkeramischen Struktur, die mit einem Adsorbens imprägniert ist und in einem Metallrad eingesetzt wird. Die genaue Zusammensetzung des verwendeten Adsorbens wird je nach Anwendung und gewünschtem Feuchtigkeitskontrollniveau angepasst. 
 
Lesen Sie hier mehr über die von Munters patentierte Rotortechnologie

Die richtige Entfeuchtungslösung auswählen

Bei der Feuchtigkeitskontrolle durch Entfeuchtung gibt es zwei weit verbreitete Technologien – Adsorptions- und Kälteentfeuchter. Beide Technologien entfeuchten die Luft, haben jedoch sehr unterschiedliche Eigenschaften und Einsatzbereiche.

Adsorptionsentfeuchter

Adsorptionsentfeuchter sind ideal für kritische Umgebungen wie die pharmazeutische Produktion, Kühlhäuser oder Reinräume, da sie selbst unter schwierigsten Bedingungen eine konstante und zuverlässige Leistung erbringen. Sie bieten eine konstante und äußerst präzise Feuchtigkeitskontrolle bei jeder Temperatur oder relativen Luftfeuchtigkeit. Sie sind die einzigen Systeme, die in der Lage sind, die präzisen, extrem niedrigen Taupunkte aufrechtzuerhalten, die in kritischen Umgebungen wie der pharmazeutischen Produktion oder Reinräumen, der Batterieherstellung, Kühlhäusern und der Lebensmittelverarbeitung erforderlich sind. Adsorptionsentfeuchter sind zudem die energieeffizienteste Lösung und bieten niedrigere Betriebskosten.

Kältemittelbasierte Entfeuchter

Diese Geräte verwenden kalte Spulen, um Feuchtigkeit aus der Luft zu kondensieren. Sie arbeiten am besten bei warmen, feuchten Bedingungen mit hoher Feuchtigkeitsbelastung. Unter moderaten Bedingungen (z. B. 50 % rF, über 10 °C) sind sie kostengünstig. Allerdings haben sie bei niedrigen Temperaturen Schwierigkeiten – die Spulen können einfrieren – und sie können keine sehr niedrigen relativen Feuchtigkeitswerte zuverlässig erreichen. Sie sind eine gute Lösung unter weniger anspruchsvollen Bedingungen, bei denen nur ein kleines System benötigt wird, jedoch nicht geeignet für die meisten industriellen und kommerziellen Anwendungen.

Sorptionsentfeuchtung vs. andere Feuchtigkeitsmethoden | Munters