Kampffmeier_driver.jpg

Munters Drytainer™-affugter beskytter pulverprodukter under transport

nov 11, 2014

Virksomheden Kampffmeyer i Berlin anvender Munters' nye affugter Drytainer™ til at forhindre kondensdannelser under transport samt reducere driftsomkostninger, samtidig med at kunderne oplever en højere og helt stabil produktkvalitet.

Munters' unikke og specialdesignede Drytainer™ affugter bruges til at beskytte løst pulver og følsomme varer som f.eks. mel, sukker, salt, tørlæsket kalk, kemikalier, korn og medicinalprodukter mod fugtig luft og fugtskader under transport. Drytainer™ anvender Munters sorptionsteknologi til at blæse filtreret, ren og affugtet luft ind i tankvognens luftrum over lasten.

Kondens og høj luftfugtighed i transporttanke kan medføre omkostninger på mange tusinde kroner som følge af ekstra rengøring, produktspild samt mug- og skimmelvækst.

Kampffmeyer Milling Group, der har hovedkvarter i Hamborg i Tyskland, er den førende leverandør af malede kornprodukter af høj kvalitet til den tyske fødevare- og bageribranche med produktion i overensstemmelse med de højeste kvalitetsstandarder.

På Kampffmeyers fabrik i Berlin bliver der dagligt produceret 250-300 tons hvedemel efter et "just-in-time"-princip. Direkte efter produktion bliver produkterne distribuerede til kunderne i fem køretøjer, som hver har en tankkapacitet på 20-25 tons. Kunderne befinder sig for det meste lige i nærheden, hvilket gør det muligt at levere til den samme kunde flere gange dagligt.

Pulverproduktet bliver læsset ind i beholderen med en produkttemperatur på 28-30°C. Da denne temperatur næsten altid overstiger den udendørs temperatur og temperaturen på beholderens overflade, er risikoen for kondensdannelse inde i beholderen ofte til stede.

Kondensdannelser = hygiejniske problemer

Kondensdannelser er et konstant problem for vognmænd, fordi produktkvaliteten øjeblikkeligt bliver påvirket af risikoen for mug- og bakterievækst, og herudover kan aflæsningen af produktet blive forstyrret eller forsinket af sammenklumpet materiale.

I mere end 7-8 år havde Kampffmeyer Mühlen i Berlin ledt efter en effektiv, konkurrencedygtig og simpel løsning på kondensproblemet. Forskellige løsninger blev testet, men da Feldbinder, leverandøren af tankvognen, anbefalede Munters Drytainer™, var den rigtige løsning fundet.

Drytainer™ sikrer høj produktkvalitet

Drytainer™ affugtningssystemet blev installeret på ét køretøj, og i dag konkluderer Logistikchefen Manuela Ziem, at "med Drytainer™ leverer vi altid et produkt af topkvalitet til vores kunder i en fuldstændig kondensfri beholder. Det garanteret tørre transportmiljø får os til at skille os ud blandt vores konkurrenter og er meget værdsat af vores kunder."

Drytainer™ affugteren bliver praktisk og forholdsvis simplet installeret på siden af køretøjet, og tør luft blæses ind i tankvognens luftrum over lasten. Dugpunktet inde i tankvognen bliver holdt under det udendørs dugpunkt, hvilket forhindrer kondensdannelser.

Kampffmeyers erfaring er, at grundig rengøring ikke længere er nødvendigt, udover de obligatoriske rengøringsprocesser fastsat af regler fra myndighederne.

"Selv på en kold vintermorgen forbliver tankvognen fuldstændig tør efter påfyldning. Det kunne aldrig lade sig gøre uden Drytainer™!", siger vognmand Hr. Ziemon.

Mange virksomheder, der anvender Drytainer™, fortæller, at den:

  • Mindsker kondensdannelser inde i transportbeholderen
  • Sikrer, at produktet ankommer i bedste stand
  • Holder transportbeholderen helt ren i op til 6 måneder ad gangen
  • Forbedrer transportbeholderens udledningsevne og pulvergennemstrømning
  • Reducerer sammenklumpning, så tømningen tager kortere tid
  • Reducerer mængden af spildprodukter, f.eks. fasthængende materiale, med 100 kg pr. last

For mere information om Drytainer™, klik her.

DryTainer_closeup.jpg
Kampffmeier_Truck_and_silo.jpg

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.