Lojas Cem

A região centro oeste de São Paulo caracteriza-se por suas altas temperaturas no verão, característica essa que requer sempre atenção na hora de implementar um projeto de qualquer natureza.

Uma grande loja de departamento visando acrescer mais uma filial a sua quase centena de filiais e sabendo que a região está em grande crescimento econômico e demográfico decidiu locar-se na região.

Sabendo por experiência, que em datas comemorativas como dia das mães, dia dos pais, natal e, principalmente, final de ano o movimento no interior das lojas tendem em aumentar significativamente, o que torna as condições de trabalho desfavoráveis tanto para clientes como para funcionários.

Visando manter o cliente o maior tempo possível dentro da loja, algumas providências foram tomadas, como por exemplo a disposição das mercadorias de forma planejada, treinamento de funcionários e melhoria das condições internas relacionadas a temperatura.

Na região escolhida para a implantação da nova filial, a temperatura no verão pode chegar facilmente aos 390C, com a sensação térmica de aproximadamente 420C, o que pode se agravar com o acumulo da carga térmica gerada pela aglomeração de pessoas.

Na intenção de melhorar as condições internas da loja o gerente geral contratou uma empresa especializada em climatização, a qual entrou em contato com a Munters Brasil e solicitando um projeto que fosse além de viável economicamente solucionasse o problema.

Sabe-se que lojas de departamento devem manter suas portas abertas, visando não dificultar o acesso do cliente. No caso em tela, verificamos que se tratava de uma loja de esquina, a qual possui portas nas duas extremidades, que se abrem verticalmente, onde se encontram as calçadas. Desta forma sugerimos a instalação de equipamento de resfriamento evaporativo nas paredes opostas às portas insuflando ar na direção da rua. Deste modo, o ar será tratado pelo equipamento, varrendo todo o interior da loja e saindo naturalmente pelas portas. Assim promovemos a integral renovação do ar.

Com esse tipo de instalação podemos assegurar que as condições de trabalho no interior da loja mantêm-se o mais próximo possível da zona de conforto térmico ideal, aumentando assim a produtividade dos funcionários, a satisfação e o tempo de permanência dos clientes, com um baixo custo de instalação, de manutenção dos equipamentos e com redução no consumo de energia.

Nesse projeto foram utilizados resfriadores evaporativos com vazão de 30.000m3/h e 10.000m3/h e insuflamento através de ventilador axial.

Com apenas 5,5KW instalado o cliente terá sua loja de aproximadamente 1500m2 climatizada, com o ar sempre renovado, mantendo as condições ideais de conforto para seus clientes e funcionários.

A Munters é especialista em tratamento e climatização do ar visando sempre economia e satisfação de seus clientes.

 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011