Tecnología de la separación de gotas

Principio de la separación mediante lamas

Los separadores de gotas de lamas eliminan gotas de una corriente continua de gas mediante impacto inercial. Como el gas (arrastrando gotas) se mueve a través de la lama, las gotas de líquido con mayor densidad no pueden seguir y como resultado, en cada giro de la lama, estas gotas de líquido impactan en la superficie de la lama. La mayoría de las gotas se adhieren a la pared de la lama. Cuando una gota impacta en la lama en el mismo punto que otra ocurre la coalescencia. Las gotas formadas son drenadas hacia abajo por la gravedad.

Flujo de gas horizontal y vertical

Una corriente de gas en dirección horizontal es siempre preferible a una vertical. En corrientes de gases verticales, la dirección de drenaje de los líquidos es contraria a la corriente de gas. En una corriente de gas horizontal, el líquido recogido se drena a 90º respecto a la dirección del gas. Esto minimiza la re-entrada y permite velocidades mayores.

 

 

 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011